Loading
ESTUDO DE CASO | ÁGUA E ESGOTO
Recent ActivityRecent Activity

O controle de processo unificado proporciona clareza operacional

A Inland Empire Utilities Agency substitui seu sistema de empresa SCADA pelo PlantPAx Distributed Control System e reduz a complexidade para os operadores

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
instalação de tratamento de efluentes no tanque Sunset

Michael Gallagher é analista de sistemas de controle da Inland Empire Utilities Agency (IEUA). A agência regional de tratamento de água e esgoto atende cerca de 935000 pessoas em 242 milhas quadradas no oeste do condado de San Bernardino, Califórnia. A IEUA opera cinco instalações de tratamento de esgoto, um sistema de água reciclada, um sistema de recarga de água subterrânea e uma instalação de dessalinização para uma agência cliente.

A visão da IEUA é ser líder mundial em gestão de águas e administração ambiental. A agência está comprometida com o investimento contínuo para fornecer abastecimento de água para o presente e o futuro. A IEUA decidiu usar o PlantPAx® Distributed Control System (DCS) da Rockwell Automation para apoiar um plano diretor de 10 anos para atualizar seu sistema corporativo SCADA.

Assista ao vídeo

VÍDEO
Controle de processo unificado da Inland Empire Utilities Agency

A Inland Empire Utilities Agency substitui seu sistema de empresa SCADA pelo PlantPAx Distributed Control System e reduz a complexidade para os operadores

michael gallagher analista de sistemas de controle na Inland Empire Utilities Agency

Michael Gallagher

Analista de sistemas de controle, Inland Empire Utilities Agency

Sistema SDCD envelhecido

“Tínhamos um sistema SDCD antigo com cerca de 30 anos. Como não havia muita acessibilidade para o pessoal de operações e manutenção, nosso grupo de controles precisava ser envolvido sempre que uma mudança era necessária”, explica Michael. “Agora, com o PlantPAx, a responsabilidade voltou para as mãos dos operadores e das equipes de manutenção.”

Até o momento, o IEUA converteu três instalações para a plataforma PlantPAx e começou a migrar uma quarta instalação no início deste ano. O novo sistema incorpora uma série de ofertas da Rockwell Automation, incluindo PowerFlex 750 Series Drives, CENTERLINE Motor Control Centers e IntelliCENTER Software, ControlLogix® Controladores Programáveis, ThinManager Software, FactoryTalk® AssetCentre software, e módulos de entrada/saída.

Atualizações ao vivo

“Essas atualizações estão acontecendo em cada instalação em um sistema ativo”, diz Michael. “Com a ajuda da Rockwell Automation, de nossos consultores de projeto e de nosso pessoal interno, conseguimos realizar essas atualizações sem afetar as operações e sem incorrer em tempo de inatividade.”

Como uma agência de água e esgoto, a resiliência e a disponibilidade são prioridades para a IEUA. Do ponto de vista do controle, a agência se orgulha de ter pouco ou quase nenhum tempo de inatividade.

Consistência entre as instalações

Desde a implementação das atualizações, a IEUA reduziu o número de ordens de trabalho relacionadas a sistemas de controle, bem como o número de ordens de alteração necessárias para projetos de integração de sistema de controle.  

“Um dos valores significativos que estamos vendo com as atualizações é a consistência entre nossas instalações. Com controle padronizado e gráficos de alto desempenho, cada instalação tem a mesma aparência e sensação em relação à configuração e ao design dos sistemas”, diz Michael. “Isso ajuda a agilizar o suporte de plantão que fornecemos quando os operadores se deslocam de uma instalação para outra.”

O envolvimento e o treinamento das principais partes interessadas foram essenciais para a atualização bem-sucedida da IEUA. A agência envolveu suas equipes de operações e manutenção no desenvolvimento e no projeto do sistema para garantir que as informações fornecidas no sistema fossem facilmente compreendidas.  

“Isso foi o mais importante para nós”, explica Michael. “Em vez de simplesmente jogar esse sistema novo para todo mundo, mantivemos todos envolvidos, treinados e atualizados.”

Planos futuros

Agora, à medida que se aproxima da linha de chegada de seu atual plano diretor de SCADA de 10 anos, a IEUA começou a explorar o que vem a seguir.

“Estamos considerando implementar controle preditivo por modelo e alguns recursos de controle de inteligência artificial para melhorar o uso de produtos químicos para as operações de oxigênio dissolvido em nossas bacias de aeração, bem como melhorias em nossa segurança de rede”, diz Michael.

Publicado 21 de setembro de 2023

Topics: Optimize Production Saneamento Água potável Esgoto SDCD PlantPAx® FactoryTalk AssetCentre ThinManager Sistemas digitais de controle distribuído Inversores Módulos E S Controle do motor Controladores programáveis
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O controle de processo unificado traz clareza operacional
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.