Loading
Estudo de caso | Químico
Recent ActivityRecent Activity

Elimine o "lote" da mistura e combinação químicas

A OEM Powell oferece sistemas modulares personalizados em linha que melhoram a eficiência, reduzem a perda de material e economizam espaço – desde o primeiro dia

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
skid de combinação química em linha multistream

Desafio

  • Melhore a eficiência da mistura e combinação química com sistemas personalizados e prontos para uso, com um processo contínuo em linha.

Soluções

  • Sistema digital de controle distribuído PlantPAx
  • Controladores programáveis Allen-Bradley ControlLogix ou CompactLogix
  • Terminais gráficos Allen-Bradley PanelView
  • Thin clients Allen-Bradley VersaView

Resultados

  • Conserva espaço no piso e acelera a instalação.
  • Melhora a eficiência do sistema e reduz a perda de material.
  • Acelera a limpeza e a troca.
  • Projetado para expansibilidade e aprimoramentos tecnológicos futuros. 

A diferenciação de produtos é o nome do jogo para os produtores químicos de hoje. As empresas que antes ofereciam produtos simples que eram bastante indistinguíveis dos concorrentes – como alvejante doméstico – agora produzem uma variedade impressionante de misturas.

Esses produtos mais complexos impuseram novas demandas aos sistemas de mistura e combinação química.

"Inicialmente, os sistemas eram muito básicos e normalmente apenas diluíam um produto químico mais forte", disse Brent Hardman, CEO daPowell. "Os sistemas evoluíram ao longo do tempo e agora devem misturar vários produtos químicos para receitas que incluem fragrâncias, surfactantes e outras substâncias."

Especializada em equipamentos de processamento montados em skid, a Powell tem ajudado os produtores químicos a enfrentar os desafios contemporâneos desde 1964. Hoje, os equipamentos da Powell são encontrados em mais de 40 países – e produzem 80% do hipoclorito de sódio (água sanitária) fabricado na América do Norte. A empresa com sede em Michigan também é bem reconhecida por seussistemas de combinação e diluição química.

Desafios do sistema de lote

Os sistemas de mistura e combinação formam o centro do processo de produção química. Na parte inicial, os sistemas são conectados às fontes de matéria-prima. A saída do sistema é distribuída para sistemas de enchimento ou embalagem – ou se torna uma mercadoria de alimentação para um processo subsequente.

O equipamento de processamento em lote tem sido o padrão para mistura e combinação química por décadas. Os sistemas de lote executam uma sequência de etapas em um volume definido de material. Após a conclusão do lote, o sistema deve ser interrompido e limpo completamente antes de executar o próximo lote.

À medida que as receitas se tornaram mais complexas – e as trocas mais frequentes – as deficiências dos sistemas de lote existentes vieram à tona.

"Com um sistema em lote, há muito tempo de parada para troca", disse Hardman. "E como o sistema é baseado no volume total do tanque, pode haver um desperdício significativo de matéria-prima no final."

Para enfrentar esses desafios, mais clientes da Powell estão convertendo processos em lote existentes em sistemas contínuos em linha.

Melhor eficiência de processamento

Os skids PowellMulti-Stream In-Line Mixing and Blending são sistemas contínuos que podem misturar simultaneamente vários fluxos de matérias-primas líquidas com a precisão necessária para produzir uma ampla variedade de produtos.

Os sistemas prontos, montados em skid, exigem um espaço mínimo no piso – e são entregues programados e prontos para instalação.

"Com o passar dos anos, adquirimos uma experiência significativa em engenharia que nos permite personalizar cada sistema para atender a especificações de produto muito precisas", explicou Hardman. "O resultado é um produto final repetível – e menos perda de matéria-prima do que em um sistema de lote."

O sistema em linha usa medidores de vazão volumétrica e outras ferramentas para medir automaticamente cada fluxo de material de forma contínua. O sistema mantém a proporção de cada material em relação ao todo, alinhado com os requisitos da receita.

O sistema de controle monitora continuamente o processo e é programado para ajustar instantaneamente as taxas de fluxo das correntes se houver uma irregularidade no processo. Misturadores estáticos misturam continuamente as correntes de material para criar uma substância homogênea.

"Com a mistura e combinação em linha, podemos fazer a transição de uma receita para a próxima com mais facilidade", disse Hardman. "E como não há tanques grandes envolvidos, minimizamos o tempo e o volume de água necessários para a limpeza."

Os sistemas Powell também incluem funcionalidade de limpeza no local (CIP) em linha. Na maioria dos casos, o recurso CIP é automatizado e incluído como parte da receita para uma mistura específica.

Sistema de controle pronto para o futuro

Independentemente da aplicação, as soluções da Powell são baseadas no sistema digital de controle distribuído PlantPAx® da Rockwell Automation. Dependendo da complexidade, o sistema opera em um controlador programável Allen-Bradley® ControlLogix® ou CompactLogix™. Os sistemas são integrados em uma rede EtherNet/IP™ e, para IHM, normalmente incluem terminais gráficos Allen-Bradley PanelView™ ou thin clients VersaView®.

A empresa se envolveu pela primeira vez com a Rockwell Automation quando fez a transição de seus sistemas de lógica de relé para controladores programáveis na metade da década de 1980. Desde então, a Powell migrou continuamente para novas tecnologias para atender às necessidades dos clientes.

"Um dos maiores benefícios que recebemos da plataforma da Rockwell Automation é a flexibilidade para mudanças futuras", disse Hardman. "A espinha dorsal do nosso sistema de controle nos permite adicionar facilmente novos recursos com custo mínimo para nossos clientes."

Atualmente, a empresa está explorando a adição de mais tecnologias digitais aos seus sistemas.

"Essa é a onda do futuro", disse Hardman. "Seja análise de dados, monitoração remota ou inteligência artificial, estamos sempre buscando maneiras de custo otimizado para ajudar a melhorar nossos serviços para nossos clientes."

 
Saiba mais sobre nossas soluções OEM

Publicado 4 de novembro de 2021

Topics: Optimize Production Chéêmïícãâl Geração de energia Sistemas digitais de controle distribuído Controladores programáveis Inversores PlantPAx
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Elimine o "lote" da mistura e combinação químicas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.