Loading
Estudo de caso | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Gerando energia limpa a partir de resíduos orgânicos

À medida que os custos de energia continuam a subir, um fabricante líder de cereais utiliza a digestão anaeróbica para gerar energia a partir de resíduos orgânicos. Isso permite reduzir os custos de energia e também o impacto ambiental.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Biogasanlage – usina de biogás 75

Desafio

  • Projetar, construir e comissionar uma planta de digestão anaeróbica para gerar energia a partir de resíduos para um fabricante líder de cereais 

Soluções

Controle avançado de motores 

  • O CCM CENTERLINE® 2500 Allen-Bradley® oferece controle de motor de alto nível
  • O CLP CompactLogix™ Allen-Bradley®  controla todos os processos da plantaOs inversores PowerFlex®
  • oferecem flexibilidade para atender aos requisitos da aplicaçãoVisibilidade e alarme em toda a planta

O FactoryTalk® View SE

  • oferece uma visão precisa do processo em tempo real com alarme via SMSO PlantPAx®
  • ajuda a reduzir os custos de engenharia e oferece diagnóstico e análise aprimorados Resultados

Gerando energia limpa

O gás está sendo produzido com sucesso pela planta de digestão anaeróbica

  • Quando totalmente operacional, 1.5 MW de eletricidade e calor serão produzidos
  • A energia gerada compensará totalmente os requisitos de energia existentes da planta
  • A aplicação exemplifica o esquema de Futuros de Energia Limpa do Governo Australiano

A gestão de resíduos é uma questão complexa que pode ter efeitos significativos no meio ambiente e requer consideração cuidadosa.  Novas tecnologias e processos inteligentes para evitar, reduzir e recuperar resíduos podem ajudar a diminuir a quantidade de resíduos enviados para aterro sanitário.

O processo de digestão anaeróbica converte resíduos comerciais e industriais em eletricidade, calor e gás metano limpo no local. Ele produz grandes quantidades de biogás, composto por metano e dióxido de carbono. A fração de metano limpa pode ser armazenada, pressurizada e usada para gerar energia e calor no local, com o excedente sendo alimentado na grade elétrica ou usado para alimentar equipamentos e veículos.

À medida que os custos de energia continuam a subir, mais fabricantes estão percebendo os benefícios de usar a digestão anaeróbica para criar energia para suas plantas.

Com um forte compromisso com suas responsabilidades sociais e ambientais, um fabricante líder de produtos e ingredientes de cereais de alta qualidade recentemente contratou uma empresa de energia australiana para estabelecer uma planta de digestão anaeróbica em sua planta de fabricação.

A planta gerará gás metano a partir de cascas de aveia e usará esse combustível em uma unidade geradora de calor e energia combinados para compensar totalmente suas necessidades de energia existentes e futuras, com energia excedente exportada para a grade.

Main Image

The Allen-Bradley CENTERLINE 2500 MCC delivers high-level motor control

Uma solução expansível

Auto Control Systems (ACS), um integrador de sistemas Silver da Rockwell Automation, foi encarregado de desenvolver o sistema de automação e controle para a planta de digestão anaeróbica. Com sede em Perth, Austrália, a ACS é um dos principais fornecedores de automação industrial e sistemas de controle, além de serviços na Austrália.

Andrew Taylor, gerente de engenharia da ACS, detalhou a importância de ter uma solução expansível para a planta. “Uma solução expansível oferece a flexibilidade de expandir ou reduzir de acordo com as necessidades. A solução de automação e controle que desenvolvemos proporcionou essa flexibilidade em um pacote expansível e conteinerizado. Depois de ser construída e pré-testada aqui em Perth, foi transportada para as instalações do cliente pronta para instalação”, explicou.

O Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 IEC centro de controle de motores (CCM) da Rockwell Automation foi o coração da solução. Com conectividade Ethernet, o CENTERLINE CCM simplificou o processo de pré-teste e a tecnologia ArcShield aumentou a proteção contra falhas de arco elétrico internas, proporcionando um nível extra de segurança.

O controle dos processos da planta foi realizado pelo CLP Allen-Bradley CompactLogix™ e os inversores PowerFlex® 525 e 753 oferecem a confiabilidade necessária para atender aos requisitos de aplicação da planta. FactoryTalk® View SE fornece uma visão precisa em tempo real do processo com alarmes via SMS e permitiu que a ACS utilizasse as bibliotecas PlantPAx® para reduzir seus custos indiretos de engenharia.

“Uma planta piloto foi desenvolvida para essa tecnologia há quase 10 anos e a confiabilidade contínua dessa planta utilizando a tecnologia da Rockwell Automation é impressionante, é uma solução comprovada. O CENTERLINE CCM foi uma excelente escolha porque, sabendo que a nova norma, AS/NZS 61439, logo seria obrigatória, era importante garantir que a solução atendesse aos requisitos dessa norma”, disse Taylor.

Raj Singh, gerente da conta de canal da Rockwell Automation, acrescentou: “Nosso objetivo final é ajudar as empresas a reduzir o tempo desde a concepção até o mercado. O uso das bibliotecas de objetos de processo do PlantPAx DCS ajuda a reduzir a sobrecarga necessária para a infraestrutura de automação, ao mesmo tempo em que oferece diagnóstico e análise aprimorados. No geral, os recursos do sistema impactam o ciclo de vida das operações da planta ao garantir que sistemas expansíveis e em toda a planta impulsionem a produtividade, aumentem o lucro e reduzam os riscos gerais das operações.”

Transformando resíduos em energia

O processo de digestão anaeróbica começa no tanque de armazenamento onde as cascas de aveia residuais são armazenadas antes de serem processadas. As cascas são então injetadas nos tanques do reator onde são aquecidas, agitadas e depois resfriadas. Os quatro estágios principais do processo são hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Cada estágio digere a matéria em partes menores, resultando, em última análise, em uma mistura de metano, biogás, água e digestato. O biogás bruto é então usado para gerar calor e eletricidade para a planta, com o excedente de energia sendo exportado para a grade.

O processo de digestão anaeróbica é contínuo e, portanto, precisa ser monitorado de perto quanto ao pH e à temperatura pelo sistema de controle. A ACS foi responsável pela acreditação da área perigosa e tem acesso remoto total à planta. 

Main Image

PowerFlex drives provide flexibility to meet application requirements

Impulsionando a produção de aveia

A digestão anaeróbica oferece muitos benefícios para a empresa, incluindo a eliminação de custos de transporte e taxas de descarte de resíduos; redução de custos de energia; a capacidade de alimentar veículos e equipamentos com biogás aprimorado; monetização de créditos de carbono valiosos sob o Esquema de Futuros de Energia Limpa do Governo Australiano e; monetização do excedente de eletricidade fornecido à grade.

A planta de digestão anaeróbica foi comissionada com sucesso e o gás está sendo produzido atualmente. No momento, esse gás está sendo queimado, mas quando estiver totalmente operacional, a fábrica de produção gerará 1.5 MW de eletricidade e calor, que serão usados para compensar totalmente as necessidades de energia existentes da fábrica.

Publicado 12 de dezembro de 2021

Topics: Drive Sustainability Sustentabilidade Energia Fõòõòd & Béévééråâgéé Geração de energia Renewable Energy Inversores Controladores programáveis Safety Motor Control PlantPAx FactoryTalk View
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Geração de energia limpa a partir de resíduos orgânicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.