Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Desbloqueie a visibilidade em tempo real com controle unificado

Inversores e controlesA revista Drives & Controls afirma que sistemas de automação legados provavelmente estão gerando riscos de segurança, desempenho e receita para os fabricantes

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma visão aérea de um complexo industrial de manufatura que conecta pessoas com processos de manufatura e dados de envio

No mercado global atual, as indústrias não podem se dar ao luxo de atrasos na produção, risco operacional ou tomada de decisões desconectada. No entanto, com pressões de lucro, a maioria dos departamentos de TI/TO está vinculada à gestão de sistemas de dados legados e fragmentados, tornando impossível enxergar o quadro completo da produção.

Alternativamente, sistemas de processo e energia integrados da Rockwell Automation unificam fontes de dados em um único painel – desbloqueando percepções operacionais que transformam as operações. E esse dado em tempo real, análise preditiva e visibilidade da produção podem se tornar um diferencial estratégico.

Por que a visibilidade de dados em tempo real importa

A falta de visibilidade de dados de processo, energia, controle do motor e manutenção preditiva leva a:

  • Detecção tardia de problemas, tempo de parada
  • Otimização de recursos deficiente
  • Manutenção ineficiente
  • Custos operacionais mais altos
  • Processos duplicados e desconectados
  • Dificuldade em atender à conformidade
  • Riscos de segurança

Além disso, quando a energia representa um custo de produção significativo, a visibilidade integrada é essencial para a lucratividade.

Uma plataforma unificada simplifica tudo

monitor de área de trabalho com análise

Substitua o sistema de gerenciamento de energia independente por uma plataforma de controle unificada

conectividade em rede

Ethernet não modificada conecta e comunica todos os dados de forma integrada

relógio

Obtenha acesso em tempo real à inteligência do dispositivo de controle de processo e do motor

Nosso sistema conectado combina processo, energia e controle do motor em uma única plataforma. Isso ajuda os fabricantes a simplificar projeto, testes e instalação, além de reduzir custos de hardware, tempo de parada, manutenção e energia
Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de fábrica?
Engenheiro e gerente de projeto analisando o blueprint
e-book
Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de fábrica?

Combinar processo, potência e controle do motor em uma única plataforma ajuda a acelerar sua velocidade de lançamento no mercado, disponibilidade, economia de energia e retorno do investimento.

Saiba mais

Como é a visibilidade em tempo real em um sistema unificado…

As operações modernas prosperam com simplicidade e percepção. Ao simplificar hardware e software, as organizações podem superar desafios do pessoal e transformar conhecimento histórico em inteligência acionável. Em vez de gerenciar várias plataformas, os operadores treinam em um sistema e obtêm uma visão digital unificada – melhorando a experiência do usuário, qualidade, produtividade e segurança.

Os dados empresariais em tempo real transformam a tomada de decisões. As equipes podem otimizar processos, aumentar a produtividade e atuar em nível estratégico. O acesso remoto adiciona flexibilidade, permitindo que operadores gerenciem sistemas de processo, energia e controle do motor de qualquer sala de controle.

1. Uma única visão das operações. Imagine ter tudo em um só lugar. Os operadores podem monitorar:

  • Variáveis de processo
  • Perfis de carga de energia
  • Saúde dos equipamentos
  • Consumo de recursos
  • Status dos equipamentos
  • Alarmes, falhas e eventos
  • Análise preditiva
  • Postura de cibersegurança

Tudo por meio de uma única interface unificada.

2. Inteligência contextualizada e acionável. Dado sem contexto é apenas ruído. A integração adiciona percepção por trás de cada métrica. Por exemplo, se um dispositivo conectado falhar, o sistema fornece:

  • Dado do processo (fluxo, pressão)
  • Dado de energia (corrente, tensão)
  • Comportamento do equipamento (códigos de falha, tendências de desempenho)
  • Padrões históricos
  • Ações corretivas recomendadas

Essa visão holística de dados em tempo real elimina suposições e acelera a recuperação.

3. Melhore os recursos. Ao combinar análise preditiva, dado em tempo real, dispositivos inteligentes e condições operacionais, as organizações podem:

  • Reduzir o desperdício
  • Balancear a demanda
  • Dimensionar corretamente os equipamentos
  • Otimizar parâmetros
  • Detectar padrões anormais

4. Aprimore a segurança, proteção e gestão de risco. A visibilidade integrada fortalece:

  • Resposta a emergências
  • Isolamento de falhas
  • Sequenciamento de eventos
  • Detecção de intrusão cibernética
  • Operações mais seguras

5. Melhor conformidade e relatórios. Sistemas unificados simplificam:

  • Relatórios de sustentabilidade
  • Auditorias
  • Documentação regulatória
  • Conformidade ambiental

Tudo é registrado, com data e hora, e instantaneamente acessível.

As indústrias não podem mais prosperar com visibilidade parcial.

Uma plataforma de controle de sistema DCS unificada oferece uma visão contextualizada e em tempo real de processo, energia e controle do motor, para que os gestores possam operar de forma eficiente, sustentável e inteligente. Com a Rockwell Automation, as organizações podem tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados com gerenciamento de energia conectado, análise preditiva, manutenção e dado de operações.

Quando sua planta vê dados unificados em tempo real, ela atinge seu melhor desempenho. Quer saber mais? Veja esta justificativa técnica e financeira para converter um sistema digital de controle distribuído legado em um novo sistema de automação.

Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Nosso sistema de controle industrial integra processo e potência. Reduza o tempo de projeto, o capital e os custos operacionais. Obtenha dados de produção em tempo real em uma IHM.
Saiba mais

Processo unificado e integração de energia na mineração
Processo unificado e integração de energia na mineração
Blog
Blog
Processo unificado e integração de energia na mineração
Os sistemas tradicionais de controle de processo e infraestrutura de energia tornam os desafios ainda mais difíceis de gerenciar. A resposta? Integração unificada de processo e energia.
Leia agora
Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Blog
Blog
Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Seu conjunto de dados IntelliCENTER® identifica os componentes críticos de controle do motor habilitados para Ethernet/IP em seu CCM, ajudando a manter os equipamentos funcionando de forma lucrativa
Leia agora
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Leia agora

Publicado 10 de fevereiro de 2026

Topics: Controle e automação industrial

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Os dados em tempo real transformam a produtividade e o lucro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.