Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Processo unificado e integração de energia na mineração

Resolvendo os desafios da indústria de mineração

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visão noturna de uma mina de cobre em NSW, Austrália

As empresas de mineração enfrentam hoje uma realidade complexa: as operações envolvem vários sistemas e processos espalhados por diferentes áreas dentro de um local que devem trabalhar juntos de forma integrada. Essa complexidade introduz desafios além da produtividade e do custo, como conformidade com padrões rígidos de segurança, regulamentações de energia e requisitos de cibersegurança. Os sistemas tradicionais isolados para controle de processo e infraestrutura de energia tornam esses desafios ainda mais difíceis de gerenciar.

A resposta?

Processo unificado e integração de energia: uma estratégia que conecta esses sistemas de forma integrada, permitindo visibilidade em tempo real, controle centralizado e tomada de decisões orientada por dados em todos os locais. Veja por que essa abordagem é fundamental para operações de mineração globais e como ela aborda os desafios mais difíceis do setor.

O desafio global da mineração

Operar em várias regiões significa navegar:

  • Complexidade regulatória: Pode ser difícil gerenciar os padrões de conformidade de segurança, meio ambiente e energia em um local quando os sistemas estão desconectados. Essa falta de integração aumenta o risco e adiciona uma carga administrativa significativa 
  • Queda na produtividade: A produtividade da mineração caiu em 28% nos últimos anos, muitas vezes devido à fragmentação das operações e à falta de integração.
  • Custos de energia e sustentabilidade: A mineração consome 12 EJ anualmente, cerca de 3.5% da demanda global de energia. A eficiência energética é agora uma prioridade regulatória e financeira.
  • Riscos de cibersegurança: Ciberataques na mineração triplicaram entre 2023 e 2024, com 70% causando interrupção operacional, uma grande preocupação para sites conectados globalmente.
  • Desafios do pessoal: Treinar operadores para gerenciar sistemas complexos em várias regiões pode levar 5–10 anos, reduzindo a expansibilidade.
  • Gestão de segurança e risco: Os locais sem monitoração centralizada perdem uma redução de 22% nos incidentes de segurança observada em operações integradas.

Esses desafios são ampliados quando as operações estão espalhadas. Sistemas isolados dificultam a aplicação de padrões consistentes, o compartilhamento de dados e a resposta rápida a problemas.

Mineração
Mineração
Mineração
Sistemas integrados e análises expansíveis possibilitam a visibilidade da mina para o mercado e permitem uma melhor tomada de decisões.
Saiba mais

O que é processo unificado e integração de energia?

A integração unificada conecta o controle de processo e os sistemas de energia em uma única plataforma interoperável. Essa abordagem permite:

  • Compartilhamento de dados em tempo real entre as operações
  • Monitoração e diagnóstico centralizados
  • Relatórios padronizados
  • Controle coordenado para uma tomada de decisões mais rápida

Para as empresas de mineração, o objetivo é melhorar a eficiência, reduzir o risco e fortalecer a resiliência operacional geral.

10 principais benefícios para operações de mineração

1. Engenharia e comissionamento mais rápidos

Grandes projetos de mineração geralmente envolvem várias equipes de engenharia. Ambientes de projeto unificados resolvem problemas de interface precocemente, reduzindo modificações de campo dispendiosas e acelerando a implantação em todas as regiões.

2. Eficiência operacional aprimorada

Os sistemas integrados minimizam as transferências e a má comunicação entre as equipes elétrica e de processo. Interfaces comuns simplificam o treinamento, facilitando a integração do pessoal em diferentes locais.

3. Monitoração e controle centralizados

Uma plataforma unificada oferece visibilidade em tempo real em todos os locais, permitindo que os centros de operação remotos monitorem e gerenciem ativos globais. Isso é fundamental para empresas que operam em regiões com experiência limitada no local.

4. Gestão de energia mais inteligente

Sistemas integrados permitem estratégias eficazes para controle de carga e otimização de energia. Por exemplo, soluções automatizadas de ventilação sob demanda podem reduzir significativamente o consumo de energia, ajudando as operações a atingir metas de sustentabilidade.

5. Maior confiabilidade dos ativos

A manutenção preditiva baseada em dados integrados reduz falhas inesperadas e tempo de parada não programada — especialmente importante para locais remotos onde a logística de reparo é desafiadora.

6. Segurança e conformidade aprimoradas

Os sistemas unificados vinculam a parada de emergencial, a energia e o controle de processo para uma resposta rápida. Recursos como Safe Torque Off (STO) ajudam a proteger o pessoal e os equipamentos.

7. Produção e qualidade otimizadas

A otimização em tempo real ajuda a evitar o excesso de moagem e o desperdício de energia, garantindo que a qualidade do minério atenda aos requisitos da cadeia produtiva.

8. Cibersegurança mais forte

Sistemas fragmentados criam lacunas de segurança. A Unified Architecture permite aplicação centralizada e acesso remoto seguro, reduzindo vulnerabilidades em todas as operações.

9. Expansibilidade e preparação para o futuro

Plataformas integradas suportam IA, análise em nuvem e transição para energia renovável — essenciais para empresas que estão se expandindo para novas estratégias de energia ou adotando tecnologias digitais.

10. Menor custo total de propriedade

A padronização em todas as operações reduz infraestrutura redundante, simplifica a gestão de peças sobressalentes e melhora a produtividade do pessoal — proporcionando economias de longo prazo. Abordando desafios operacionais

As operações de mineração enfrentam demandas crescentes por eficiência, segurança e sustentabilidade. A integração unificada ajuda a:

Padronizar a coleta de dados:

  • Relatórios automatizados fornecem insights precisos e oportunos para a tomada de decisões.Centralizar o controle:
  • As equipes podem impor padrões operacionais consistentes em todos os sistemas.Permitir adaptação flexível:
  • Arquiteturas de controle expansíveis permitem personalização para necessidades específicas do local sem comprometer a integração geral.Como implementar a integração em todas as operações

Adote uma Unified Architecture:

  1. Transição de sistemas isolados para uma plataforma integrada que unifica controle, monitoração e dados em toda a operação.Invista em monitoração centralizada:
  2. Implemente centros de operações remotas para visibilidade em tempo real.Aproveite a análise preditiva:
  3. Use dados integrados para manutenção proativa e otimização de energia.Priorize a cibersegurança:
  4. Implemente controles de segurança unificados e gestão de patches.Planeje a expansibilidade:
  5. Confirme se os sistemas podem se adaptar a novas tecnologias e requisitos operacionais em evolução.Conclusão

A integração unificada de processo e energia é mais do que uma atualização tecnológica, é uma necessidade estratégica para empresas de mineração modernas. Ao eliminar silos e permitir operações orientadas por dados em tempo real, as organizações podem melhorar a produtividade, reduzir custos e aumentar a segurança. O resultado? Uma empresa de mineração resiliente e pronta para o futuro.

Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Nosso sistema de controle industrial integra processo e potência. Reduza o tempo de projeto, o capital e os custos operacionais. Obtenha dados de produção em tempo real em uma IHM.
Saiba mais

Publicado 19 de dezembro de 2025

Topics: Build Resilience Optimize Production Accelerate Digital Transformation Transformação digital Soluções de processo Sustainable Solutions Workforce Enablement Sustentabilidade Metais Mineração Sistemas digitais de controle distribuído Produtos de controle industrial Fontes de alimentação PlantPAx

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Processo unificado e integração de energia na mineração
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.