Loading
Blog | Smart Manufacturing
Recent ActivityRecent Activity

Como a indústria 4.0 ajuda os fabricantes de máquinas na prevenção de acidentes

Máquinas inteligentes ajudam a reduzir acidentes nas fábricas, criando ambientes melhores e mais seguros para os funcionários.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiros usam laptop e conversam enquanto caminham pela fábrica

Os fabricantes dos equipamentos originais (OEM - siglas em inglês) reconhecem que a segurança industrial é uma preocupação permanente das empresas. As diferentes instalações industriais contam com equipamentos, máquinas e veículos de movimento rápido que são potencialmente perigosos para os trabalhadores. Além disso, na América latina, principalmente no México, Brasil e Colômbia houve um incremento na aquisição de Robôs e Cobots na manufatura. Existe uma previsão que na época pós-pandemia esse efeito irá se acentuar.

As operações das empresas podem derivar em acidentes de trabalho que colocam em perigo os trabalhadores e os ativos da organização. De acordo com os valores de junho de 2020 do Observatório de Segurança e Saúde no trabalho do comitê colombiano de segurança (CCS), a indústria manufatureira é o terceiro setor com as maiores taxas de riscos no ambiente de trabalho. Neste setor a taxa de acidentes por cada 100 trabalhadores é de 3,13% acima do setor elétrico, de gás e água (2,98%) e do setor da construção (2,77%).

A manufatura inteligente, que também é conhecida como indústria 4.0, ajuda na prevenção de acidentes ao se integrar à fabricação de máquinas. Este tipo de manufatura consiste em integrar a tecnologia digital inteligente e as operações físicas de uma empresa. Graças a essa união, os clientes dos fabricantes de máquinas têm a possibilidade de reduzir os tempos de desenvolvimento de novos produtos e custos de fabricação, assim como também identificar as causas dos acidentes que possam se apresentar.

Soluções de manufatura inteligente para a prevenção de acidentes

Os acidentes que acontecem nas instalações industriais são ocasionados principalmente por falhas na manutenção, erros de procedimento, instalações deficientes, máquinas antigas sem sistema de controle automático, vazamentos de gases nocivos, etc. Os acidentes ocasionam grandes custos associados à lesões dos trabalhadores como assim também à parada de produção e danos nas instalações, sistemas, matéria-prima, produtos em processo e terminados, meio-ambiente, etc.

A manufatura inteligente, quando integrada às maquinarias através de sensores inteligentes, sistemas de controle e monitoramento, sistemas instrumentados de segurança, etc., permite aumentar a segurança dos trabalhadores já que ajuda a prever falhas em equipamentos, em robôs de linhas de montagem e promove a utilização adequada das máquinas.

Por exemplo, os sensores convencionais não proporcionam informação de utilidade para otimizar os processos e prevenir problemas. Geralmente, apenas indicam se os equipamentos estão ligados ou não. Em contrapartida, os sensores inteligentes oferecem diversos dados que informam o estado geral de uma máquina. Podem indicar, entre outras funções, se ocorreu um dano mecânico durante a produção, se existe uma ruptura em um cabo, falha em um componente, curto-circuito ou qualquer outro problema que possa ocasionar um acidente. Graças a essa informação, é possível prevenir lesões e também reduzir o tempo de inatividade não planejado pelas empresas e evitar perdas de produção.

Por sua parte, os sistemas de controle e monitoramento aumentam a segurança porque analisam dados com grande velocidade, o que seria impossível ser feito por uma pessoa. Por exemplo, o grau de confiabilidade e precisão dos dados proporcionados por pessoas que observam radares de tráfego não se encontram nem perto da precisão e confiabilidade oferecidas pelos algoritmos que fazem a revisão de imagens em tempo real e alertam quando um possível perigo é detectado.

Os dados industriais anormais podem ativar avisos sobre diferentes aspectos, como por exemplo, a qualidade do ar, temperatura e barulho. Esses avisos permitem que os operadores desliguem os equipamentos com problemas ou evacuem áreas inseguras para proteger os trabalhadores. Desta forma, é possível fazer que o ambiente de trabalho seja mais seguro.

Benefícios adicionais da manufatura inteligente

A automatização de processos e operações e o uso da tecnologia na fabricação de máquinas ajudam tanto na redução de risco de lesões quanto na melhora de indicadores importantes para a área de recursos humanos, como absenteísmo, motivação, retenção de funcionários e produtividade.

Os indicadores mencionados estão relacionados com a satisfação no trabalho. Entendido como o grau de conformidade que os funcionários têm com respeito às suas condições de trabalho e seu entorno. Por esse motivo, um ambiente de trabalho mais seguro, como o que é alcançado com a incorporação de manufatura inteligente para as máquinas, favorece uma maior satisfação no trabalho.

De acordo com o que Natália Caballero expõe em sua investigação “O absentismo na empresa e sua relação com a satisfação no trabalho” para a Universidade Empresarial Século XXI, publicada em 2015, quando diminui a satisfação no trabalho aumenta o absentismo. É necessário levar em consideração que o absentismo traz consigo graves consequências para as empresas. Se o número de absentismo é alto, a produtividade é menor e causa problemas de organização, sobrecarga de trabalho para os funcionários que vão trabalhar e desgastes nas relações pessoais.

É importante melhorar a capacitação, responsabilidade e competência técnica dos funcionários para capitalizar os benefícios da manufatura inteligente em termos de segurança e indicadores de Recursos Humanos. Assim, a informação proporcionada pelo fabricante das máquinas ou dos sistemas devem ser acompanhadas com medidas de segurança adotadas pelos próprios usuários.

Ao incorporar a manufatura inteligente na fabricação de máquinas, se aproveita todo o potencial que a tecnologia oferece para o crescimento exponencial das indústrias. Isso é importante porque hoje em dia as empresas não compram unicamente equipamentos de fabricação, e sim um serviço. Isto é, levam em consideração que as máquinas tenham as funcionalidades que possibilitem a melhora da empresa de maneira integral, seja otimizando processos ou mehorando a segurança de seus funcionários. A manufatura inteligente permite alcançar esses objetivos. Entretanto, a manufatura inteligente não acontecerá unicamente com o uso da tecnologia, se recomenda a formação de uma equipe com sócios tecnológicos para a realização produtiva e segura das máquinas, para obter um maior aproveitamento da tecnologia atual e o cumprimento regulamentar em segurança.

Publicado 8 de novembro de 2021

Topics: Transformação digital Fabricantes de máquinas e equipamentos Soluções de segurança Produção inteligente Automotivo e pneus Cimento Chéêmïícãâl Entretenimento Fibras e têxteis Fõòõòd & Béévééråâgéé Utilidades domésticas e cuidados pessoais Infraestrutura Ciências da vida Indústria naval Metais Mineração Mineração, metais e cimento Petróleo e gás Geração de energia Gráficas e editoras Celulose e papel Semicondutor Saneamento Hardware Software

Revisado por: Joaquín Pérez
Revisado por: Joaquín Pérez
Safety & Cyber-Security Initiative Leader
Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se na Newsletter

Assine a Newsletter da Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e outras informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Artigos recomendados
Loading
O papel do integrador de sistemas nos processos de inovação
O papel do integrador de sistemas nos processos de inovação
Blog
Blog
O papel do integrador de sistemas nos processos de inovação
A incerteza econômica, as mudanças permanentes dos hábitos e necessidades de consumo e as exigências disruptivas dos mercados obrigam as empresas a inovar com a incorporação de tecnologias emergentes em seus processos e modelos de negócio.
Manufatura inteligente: fundamental para a satisfação profissional na indústria de alimentos e bebidas
Manufatura inteligente: fundamental para a satisfação profissional na indústria de alimentos e bebidas
Blog
Blog
Manufatura inteligente: fundamental para a satisfação profissional na indústria de alimentos e bebidas
A manufatura inteligente facilita o trabalho dos colaboradores e os economiza tempo em tarefas repetitivas, para que possam concentrar esforços em funções mais complexas e estratégicas, adquirir novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades.
Rockwell Automation comemora 30 anos de Automation Fair® de 9 a 11 de novembro
Rockwell Automation comemora 30 anos de Automation Fair®  de 9 a 11 de novembro
Press Release
Press Release
Rockwell Automation comemora 30 anos de Automation Fair® de 9 a 11 de novembro
As inscrições estão abertas para o evento de automação híbrida, com inovações de ponta, oportunidades de formação técnica e muito mais.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Como a indústria 4.0 ajuda os fabricantes de máquinas na prevenção de acidentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose