금속 가공

철강 생산 최적화를 위한 솔루션

철강 산업은 지금까지 대대적인 변화를 겪었으며 앞으로 그 변동성은 더욱 심해질 것이 확실합니다. 글로벌 경쟁과 기술 변화에 대응하기 위해서는 효율성을 더 높여야 합니다. 로크웰 오토메이션의 전담 산업 팀은 애플리케이션과 프로세스 경험을 살려 기업을 위한 최적의 제어 솔루션을 만듭니다. 이 팀은 다양한 고객 요구에 대처할 수 있도록 실시간 제어를 구현하고 핵심 프로세스 파라미터를 유지하도록 지원합니다. 이러한 솔루션은 일관적인 금속 속성을 갖춘 고품질 제품을 생산하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 수율을 높이고 에너지 비용을 최소화하여 톤당 생산 원가를 낮출 수 있습니다.

탁월한 운영 효율을 위한 생산 정보

더 효율적인 철강 생산을 위해 커넥티드 엔터프라이즈 적용

전 세계 철강 시장은 치열한 경쟁의 무대이며, 기업이 지속적으로 생존하려면 운영 효율성에 집중해야 합니다. 수율, 에너지 효율성 및 제품 품질 등 공장 성능을 최적화하려면 운영자에게 실시간 프로세스 정보를 주어야 합니다. 또한 적시에 의사 결정을 내릴 수 있도록 정확한 분석 데이터도 필요합니다.

다국적 철강 대기업들은 더 강력한 연결성과 정보 공유의 힘을 활용하여 운영 혁신을 추진하고 있습니다. 이러한 기업에서는 연결된 장치와 스마트 장비를 사용하여 실시간 프로세스 정보를 포착함으로써 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리고 다음과 같은 목표를 달성합니다.

  • 보다 철저한 장비 분석으로 자산 생산성 제고
  • 프로세스 전반에 걸친 변동성 파악 및 제거
  • 더 강력한 연결성을 토대로 원격 운영 센터 구축
  • 자율적 자재 운송을 지원하여 안전 강화

로크웰 오토메이션이 귀사를 연결된 철강 공장으로 만들어 드리겠습니다.

MES로 금속 제품 현대화

제조 실행 시스템, 금속 산업이 처한 과제 해결에 도움

오늘날의 고도 경쟁 시장에서 다음과 같은 구식 장비와 은퇴 인력의 문제는 채무로 작용합니다.

  • 노동자 퇴직 및 진단 부족
  • 생산 인텔리전스 결여
  • 시장 조건 변화에 대응하는 유연성 부족
  • 수작업 레시피와 주문 관리  
  • 연결되지 않은 노후 시스템으로는 제품 추적 기능 또는 계통 정보를 제공할 수 없음

제조 실행 시스템에 대해 자세히 알아보기

금속 작업에서 MES 시스템의 장점

현대식 MES는 공장 내 모든 인력에게 실시간 정보를 간편하게 제공합니다. 작업자는 이러한 통찰을 바탕으로 생산성을 더 높이고 장비와 자재를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. 장점은 다음과 같습니다.

  • 가동 중단 시간 감소
  • 폐기물 감소
  • 스캐쥴링 및 용량 계획에 따른 통합 생산
  • 추적 기능 및 계통 정보 통합
  • 생산 가변성 및 재작업 감소

공장 운영 극대화

크레인 자동화 및 자동 보관 솔루션

금속 생산 시설에서 직원들의 안전을 보장하고 장비 성능을 극대화할 새로운 방법을 찾고 계십니까? 로크웰 오토메이션은 그 마음을 이해합니다. 생산 공장은 연중무휴로 24시간 가동됩니다. 현재의 시스템과 요구 사항, 문제를 평가하는 것은 복잡한 과정입니다. 귀사의 업종, 귀사의 강점, 귀사의 시스템, 그리고 운영 목표를 이해하는 파트너가 있으면 도움이 됩니다. 산업 기반의 해당 분야 지식으로 무장한 로크웰 오토메이션의 전문가들과 의미 있는 상담을 나누어 보십시오. 작은 첫걸음이 큰 한걸음으로 바뀌는 동안, 그 사이의 모든 문제가 해결됩니다. 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

발전의 필요성을 깨닫고 그를 위해 실제로 무언가를 해낸다면 무수히 많은 이익을 만나게 됩니다. 효율성을 높이고, 더 나은 성능을 발휘하고, 재고 관리를 개선하고, 안전 프로세스를 강화할 수 있습니다.

AIC 철강 생산 제어 시스템

순조로운 프로젝트 실행을 구현하는 Integrated Architecture 엔지니어링 툴

Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC)은 다국적 시스템 통합업체입니다. 이 회사는 주로 금속 산업용 자동화 시스템을 설계, 제조 및 판매합니다. 최근 인도에서 시행된 신규 압연 공장 프로젝트에서 AIC는 자사의 전문성과 Rockwell Automation의 제품 및 해당 분야 경험을 결합하여 굉장히 촉박한 시간 안에 완벽하게 통합된 제어 솔루션을 개발했습니다. AIC는 Logix, Panelview, 인텔리전트 모터 컨트롤 시스템을 사용한 덕분에 이 프로젝트를 짧은 기간 안에 완료할 수 있었습니다. 첫 번째 생산 단계부터 최적의 생산 속도를 달성했습니다.

제품 및 기능

탁월한 운영 효율 목표를 달성하는 데 도움이 되는 폭넓은 솔루션 포트폴리오

로크웰 오토메이션의 제품 및 서비스 포트폴리오는 자동화, 모터 컨트롤, 안전 및 비쥬얼라이제이션을 포괄하는 솔루션을 금속 관련 기업에 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 사물인터넷(IoT) 기술로 공장 센서와 장비에 완벽하게 접근할 수 있도록 함으로써 데이터에서 정보, 실천으로 이어지는 흐름을 뒷받침합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/segments_mmc/ko/KR_det_metals-processing row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.