Loading

통합 인버터 시스템 솔루션

장비 가용성 극대화, 프로젝트 위험 최소화
문의하기
Green Bay Packaging 복도에 있는 인버터 캐비닛 0222_000131_GBPCaseStudyVideo-13
생산 자동화 솔루션
  • 산업 제어 시스템(ICS)
  • 분산 제어 시스템(DCS)
  • 전력 및 프로세스 컨트롤 통합 플랫폼
  • 통합 인버터 솔루션
  • SIL 등급 안전 시스템
  • 판넬 솔루션

확장성에서 지속 가능성에 이르기까지, 통합 인버터 솔루션(CDS)은 사용자가 요구사항에 맞춰 시스템을 정밀하게 조정할 수 있도록 지원합니다. 통합 인버터 솔루션은 여러 인버터를 통합하고 동기화하여 다양한 애플리케이션에서 탁월한 정밀성, 효율성 및 유연성을 제공합니다. 


모양통합 인버터 시스템의 이점

고정밀

CDS는 정밀한 시스템 제어를 통해 정확한 토크 및 속도 제어를 필요로 하는 애플리케이션을 지원합니다.

효율성 증대

간소화된 작업 화면으로 작업자 효율성을 높일 수 있습니다.

유연성

통합 인버터 시스템은 다양한 애플리케이션에서 유연하게 맞춤화하여 사용할 수 있습니다.

확장성

몇 개의 인버터를 제어하든 100개 이상의 인버터를 제어하든 상관없이, CDS를 확장해 요구사항을 효과적으로 충족할 수 있습니다.

지속 가능성 잎사귀 아이콘

지속 가능성

AFE(Active Front End) 버스 공급 장치가 탑재된 CDS를 사용하면 회생 부하가 커먼 버스에 전력을 다시 공급하거나 시스템의 다른 곳에서 사용할 수 있도록 공장 전력 시스템에 전력을 다시 공급할 수 있습니다.

검증된 표준에 기반한 산업별 솔루션

로크웰 오토메이션은 산업별 전문성을 바탕으로 검증된 애플리케이션별 글로벌 표준을 통해 생산성을 극대화하고 위험을 최소화하는 통합 인버터 시스템을 제공합니다. 고객이 어디에 있든 숙련된 로크웰 오토메이션 엔지니어와 함께 애플리케이션 요구사항을 충족할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 엔지니어는 산업별 애플리케이션, 성공적인 프로젝트 구현 방법 및 공장 운영 요구사항을 잘 알고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 최첨단 표준 통합 인버터 솔루션을 통해 중공업 환경의 프로세스를 포함한 공장 프로세스에서 올바른 데이터와 분석을 구현해 보십시오.

웹 처리

로크웰 오토메이션은 설계 엔지니어의 방대한 웹 처리 및 제품 전문성을 바탕으로 펄프 및 제지 산업에 최첨단 종이 웹 처리 통합 인버터 시스템 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 숙련된 프로젝트 관리자와 현장 서비스 엔지니어가 성공적으로 프로젝트를 구현해 종이 생산을 가속화할 수 있도록 돕습니다.

종이/판지 제조 시설의 2중 드럼 와인더
펄프 및 제지 솔루션

로크웰 오토메이션은 설계 엔지니어의 방대한 웹 처리 및 제품 전문성을 바탕으로 펄프 및 제지 산업에 최첨단 종이 웹 처리 통합 인버터 시스템 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 숙련된 프로젝트 관리자와 현장 서비스 엔지니어가 성공적으로 프로젝트를 구현해 종이 생산을 가속화할 수 있도록 돕습니다.

로크웰 오토메이션 솔루션의 핵심은 PremierSystems™ 툴셋으로, 로크웰 오토메이션이 제작하는 지능형 장비의 데이터를 활용하여 애플리케이션에 따라 데이터를 처리하고 이를 사용자에게 실행 가능한 정보로 제공하여 운영을 개선합니다.

2중 드럼 와인더 솔루션 제지 장비/티슈 장비 솔루션/펄프 장비/펄프 건조기 솔루션
 압연 아연 도금 강철 가공 라인
금속 표면 처리 라인 솔루션

철강, 알루미늄 및 구리 공장의 트렌드는 최적화된 납품을 위해 최대한 큰 코일을 생산하는 것이지만, 이러한 대직경 코일은 슬리터에서 후가공 문제를 일으킵니다. 이러한 문제로 인해 자재 품질이 일관되지 않아 수익 손실이 발생할 수 있습니다.

틸트 용기를 적절하게 정렬하고 유지보수하면 안전하고 지속적인 운영을 보장하는 동시에 예기치 않은 지연을 줄여 예산 내에서 요구사항을 충족할 수 있습니다. 복잡한 장비를 더 쉽게 제어하기 위해 슬리팅 라인 솔루션은 절단, 슬리팅 폭 오차 및 정밀 리코일링 기술을 제공하는 구성 가능한 애플리케이션 모듈을 구현합니다.

아연 도금/산세 라인 솔루션 조질 압연 솔루션 슬리팅 라인 솔루션

추가 산업 솔루션

제철소에서 용강을 제련하는 용광로 틸트 용기
금속 솔루션

오늘날 철강 생산업체들은 수많은 과제에 직면해 있습니다. 설상가상으로 무역 문제를 비롯해 은퇴를 앞둔 고령 인력, 생산 과잉을 우려하는 시장 등으로 인해 문제는 더욱 복잡해지고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 산업별 전담팀은 애플리케이션 및 프로세스 경험을 바탕으로 고객에게 가장 적합한 제어 솔루션을 제공합니다.

연속 주조기 틸트 용기
장비를 이용하여 자재를 이동하는 채광 시설 현장
채광 솔루션

컨베이어는 채굴 작업의 한 부분에서 다른 부분으로 광석과 자재를 운반하는 비용 효율적이고 에너지 효율적이며 환경 친화적인 방법입니다. 일반적으로 매우 더럽거나 덥거나 춥거나 습할 수 있는 매우 혹독한 조건에서 작동합니다.

컨베이어 솔루션
PremierSystems™로 운영 및 문제 해결 간소화

로크웰 오토메이션의 산업별 솔루션의 기반인 PremierSystems 툴셋은 각 사용자에게 일관되고 간소화된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 최첨단 기능을 통해 사용자는 선호에 따라 설정을 맞춤화 하고 현재 직면한 글로벌 리소스 문제를 해결할 수 있습니다. 그 결과 추가 비용 없이 시간 및 비용 절감, 온디맨드 문서 작성, 간소화된 설계 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

브로슈어 보기

추가 자료

제조 공장 외부에 서 있는 두 명의 작업자
로크웰 오토메이션의 산업별 전문성에 대해 자세히 알아보기

로크웰 오토메이션은 다양한 인버터 시스템과 시운전 서비스를 제공하고 있습니다. 인버터 시스템별 지식과 산업별 전문성을 갖춘 로크웰 오토메이션 전담팀이 목표에 맞게 최적화된 시스템을 구축하도록 도와드립니다.

금속 펄프 및 제지 채광
PowerFlex VFD를 설치하는 안전 안경과 파란색 실험복을 입은 남성. 오른쪽에 있는 회색 VFD의 직사각형 abd에는 검은색 면에 버튼이 있습니다.
가변 주파수 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 인버터는 저압 및 고압 애플리케이션을 모두 처리합니다. 광범위한 전원 옵션과 혁신적인 기능을 갖춘 이 가변 주파수 인버터는 다양한 산업과 애플리케이션에 뛰어난 성능과 기능을 제공할 수 있습니다.

자세히 알아보기 브로슈어 다운로드
컨설팅 및 통합 서비스
컨설팅 및 통합 서비스
컨설팅 및 통합 서비스
Rockwell Automation은 특수한 과제에 대응할 수 있도록 산업별 및 기술별 전문 지식을 제공합니다.
자세히 알아보기
상태 모니터링
emonitor
상태 모니터링
당사의 상태 모니터링 제품은 비용이 발생하기 전에 계획되지 않은 가동중단을 방지하는 데 필요한 필수 원 데이터를 제공합니다.
자세히 알아보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 풍부한 전문성과 지식을 통해 자동화 장비 설계 및 구현을 돕고 자동화 투자를 지원합니다.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 통합 인버터 시스템 솔루션