의료 장비 제조

의료 장비 제조 부문의 자동화 및 소프트웨어 솔루션

시장에서 경쟁하려면 더 높은 수율, 더 우수한 품질, 더 넉넉한 처리량을 갖춰야 합니다. 결과적으로 조립 시스템은 점점 더 복잡해지고, 규제 준수 비용이 늘어나며, 과부하로 인해 시스템의 부담이 가중될 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 의료 제조 분야의 요구에 맞는 통합 자동화 및 정보 솔루션을 제공합니다.

품질, 규제 준수, 출시 기간 단축

시장 문제에 따라 유연하게 조정 및 확장

의료 장비 제조 회사는 생산 프로세스 전반에서 안전, 정확성 및 규정 준수를 보장해야 한다는 엄청난 압력에 시달리고 있습니다. 따라서 이들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 점차 자동화로 전환하고 있습니다.

로크웰 오토메이션은 의료 장비 제조업체의 수작업을 줄여 처리량을 늘리고, 품질을 높이고, 비용을 절감할 수 있도록 완전한 통합 자동화 및 정보 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

  • 통합 시스템으로 효율성 향상
  • 향상된 가시성으로 완벽한 추적 가능
  • 규제 준수 비용 절감
  • 주기 시간 단축

표준을 준수하고 점점 더 중요하게 부각되는 제조 인텔리전스에 발맞추기 위해서는 보다 유연하고 민첩한 의료 제조 시스템이 필요합니다. 로크웰 오토메이션이 도와드리겠습니다.



탁월한 운영 효율 실현

회사 전반에서의 정보 솔루션

전체 출시 기간을 단축하기 위해서는 의료 장비 제조 프로세스의 효율성이 확보되어야 합니다. 서류 작업을 제거하고 오류를 줄이고 우수한 품질 기준을 준수하도록 지원하는 솔루션을 채택하면 공장의 처리량을 높일 수 있습니다. 또한 불필요한 작업을 수행하는 자원을 제거하여 자재 낭비를 줄일 수 있습니다.

Rockwell Software PharmaSuite® 제조 실행 시스템(MES)은 ERP, 생산 현장, 실시간 품질 대시보드 등을 완전 통합합니다. S88 및 S95 표준에 따라 PharmaSuite 소프트웨어는 모든 의료 장비 어셈블리 프로세스를 추적하여 문서화할 수 있도록 주문 관리 및 eDHR(electronic Device History Record)을 지원합니다. 또한 재작업 및 수리 기능을 제공하여 그런 작업이 필요한 모든 장비에 대한 작업을 간소화합니다.

PharmaSuite MES에 대해 자세히 알아보기



제조 인텔리전스를 확보한 Advanced Scientifics

고객의 가시성 확보 및 의료 장비 제조 추적 기능

Advanced Scientifics Inc.(ASI)는 생명공학을 위한 일회용 시스템을 생산하는 다국적 유명 업체입니다. ASI는 다양한 의료 기기 생산 프로세스에서 데이터 수집 및 보고 기능을 개선하기 위해 로크웰 오토메이션의 의료 제조 인텔리전스 솔루션을 구현하고, 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

  • 고객 편의 향상
  • 새로운 보고 방법으로 인한 가동 중단 시간 감소
  • 경쟁력 향상

생산성 및 품질 향상

고객 장비 효율성, 주기 시간 및 수율 향상

한 주요 의료 장비 제조업체는 베이비 부머 인구의 증가에 따라 생산 용량을 늘려야 했습니다. 로크웰 오토메이션 및 FactoryTalk® 제품군을 통해 이 기업은 다음과 같은 효과를 달성했습니다.

  • 이전 시스템 대비 생산성 20% 향상
  • 종이 없는 보고 체계 구축
  • 엔드 투 엔드 추적 시스템을 구현하여 품질 관리 향상

유연하고 확장성이 뛰어난 패키징용 솔루션

지능형 추적 시스템

로크웰 오토메이션의 iTRAK® 지능형 추적 시스템은 직선 또는 곡선 경로를 따라 다양한 원동력을 개별적으로 제어할 수 있는 확장 가능한 모듈식 리니어 모터 시스템입니다.

iTRAK은 자동화의 속도와 유연성을 새로운 차원으로 높여주고 다음과 같은 장점을 제공하는 단순하면서 효율적인 소프트웨어 프로파일로 하드웨어를 대체합니다.

  • 생산율 50% 이상 증가
  • 생산 전환을 위한 가동 중단 시간 감소
  • 정기적인 유지보수 감소

iTRAK 지능형 추적 시스템에 대해 자세히 알아보기

성능 및 수익성 최적화

통합 자동화 및 정보 솔루션으로 생산성 향상

시장에서 경쟁하려면 더 높은 수율, 더 우수한 품질, 더 높은 처리량을 갖춰야 합니다. 로크웰 오토메이션은 의료 장비 제조 요건을 해결할 종합적인 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 품질 및 규정 개선, 수익률 증가, 볼륨 시간 향상 및 복잡한 프로세스 자동화를 지원할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/ko/KR_det_medical-devices row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.