모션의 확장성

EtherNet/IP 서보 드라이브의 Kinetix 5700 통합 모션

Kinetix® 5700은 대규모의 맞춤 장비제조업체 애플리케이션에서도 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 발휘합니다. 장비제조업체는 단 하나의 설계 환경(Studio 5000®)에서 제어 엔진으로 Logix만 사용하여 보다 유연하게 확장, 설계, 제어하면서 필요한 작업을 해낼 수 있습니다. Kinetix 5700을 사용하면 시운전 시간을 줄이고 장비 성능을 향상할 수 있습니다. 장비를 더 빨리 가동하기 위해 필요한 간편성과 성능을 갖추고 있으며 공간도 절약됩니다.

Kinetix 5700의 전력 범위는 축 수가 많고 필요 전력이 높은 장비를 위한 것입니다.

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.