Windowxx 보기

Windowxx는 특정 모듈의 창 설정을 보여줍니다.
Windowxx 보기 예
Windowxx 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Window Mode
창이 설정된 모드를 표시합니다.
Output On Value
창 임계치의 한 쪽을 정의하는 값을 표시합니다.
다이어그램 그림 1에 따라 이 임계치에서 출력(창에 연결된 경우) 및
I.Windowxx.InWindow
태그 스위치 상태입니다.
Output Off Value
Output On Hysteresis
히스테리시스를 적용할 Output On Value로부터의 음의 오프셋 값을 표시합니다.
Output Off Hysteresis
히스테리시스를 적용할 Output Off Value로부터의 음의 오프셋 값을 표시합니다.
Outputs Controlled by this Window
Output00
이 창이 표시된 출력을 제어하는지 여부를 결정합니다.
Outputs Controlled by this Window
Output01
이 창이 표시된 출력을 제어하는지 여부를 결정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal