Windows 보기
Windows에는 모듈 창 설정에 대한 요약이 표시됩니다.
Windows 보기 예

Windows 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Window | 이 구성이 적용되는 창 번호를 표시합니다. |
Mode | 창이 작동하는 입력 태그 값을 표시합니다. |
Unit | 창의 설정된 모드와 관련된 장치를 표시합니다. |
Output On Value | 창 임계치의 한 쪽을 정의하는 값을 표시합니다. 다이어그램 그림 1에 따라 이 임계치에서 출력(창에 연결된 경우) 및 I.Windowxx.InWindow 태그 스위치 상태입니다. |
Output Off Value | |
Output On Hysteresis | 히스테리시스를 적용할 Output On Value로부터의 음의 오프셋 값을 표시합니다. |
Output Off Hysteresis | 히스테리시스를 적용할 Output Off Value로부터의 음의 오프셋 값을 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.