창 비교기

모듈에서 4개의 창을 사용할 수 있습니다. 각 창은 선택된 모드의 입력 데이터가 구성된 창 내부에 있는지 외부에 있는지 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 창을 엔코더(HSC 또는 SSI)와 최대 2개의 모듈 출력에 연결할 수 있습니다.
다음 그림은 창의 입력 데이터 소스로 HSC 카운트를 사용하여 창이 출력 동작을 제어하는 방법의 예를 보여줍니다. 자세한 내용은 Controlled by Window를 참조하십시오. 창은 서로 다른 모드에서 작동할 수 있습니다.
Windows 동작 예
HSC에 대해 다음 모드로 작동하도록 창을 설정할 수 있습니다.
  • Count or scaled count
  • Frequency, instantaneous, scaled, or average
  • Acceleration, instantaneous, scaled, or average
  • Pulse Width, instantaneous or average
SSI에 대해 다음 모드로 작동하도록 창을 설정할 수 있습니다.
  • Data
다음 그림은 창 소스가 In Window인지 Not in Window인지 결정하는 방법을 설명합니다.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal