Controlled by Window

창을 모듈 출력에 연결할 수 있습니다. 창을 2개의 출력에 연결할 수 있습니다.
설정 가능한 카운트/주파수/펄스 폭/가속도 값 지정에 따라 출력을 켜거나 끄도록 창을 구성할 수 있습니다. 상태 변화, 즉 꺼짐에서 켜짐 또는 켜짐에서 꺼짐으로의 전환은 10 마이크로초 미만에서 발생합니다.
Windows 동작 예
중요:
출력 태그를 사용하여 출력을 오버라이드할 수 있습니다. 자세한 내용은 출력 오버라이드를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal