출력 오버라이드
출력 모드를 “창에 의해 제어” 또는 “트리거 펄스 출력”으로 설정하는 경우, 모든 모듈 출력의 상태를 오버라이드할 수 있습니다. 일반적으로 이 방법은 어플리케이션의 문제점을 해결하거나 정상 작동 조건 외에서 제어 시스템을 테스트할 때 사용됩니다.
출력 상태를 오버라이드하려면 다음 태그를 변경해야 합니다.
- O.Outputxx.OverrideDataEn- 태그를 1로 설정하여O.Outputxx.OverrideDataValue가 출력 상태를 오버라이드할 수 있도록 합니다.
- O.Outputxx.OverrideDataValue- 태그를 원하는 값으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.