Outputs 보기
Outputs를 사용하여 장비의 출력을 보거나 구성하십시오.
출력 보기 예

Output 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Output | 이 구성이 적용되는 출력 번호를 표시합니다. |
Mode | 출력의 모드를 표시합니다. |
Output State in Program Mode | 컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
|
Output State in Communication Fault Mode | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
|
Diagnostics. | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
Outputxx Diagnostics
Outputxx Diagnostics를 보려면 Diagnostics Outputs 보기를 선택하십시오.
Outputxx Diagnostics 예

의견을 작성 부탁드립니다.