Outputxx – Triggered Pulse View

Outputxx – Triggered Pulse를 사용하여 장비의 특정 출력을 보거나 설정합니다. 이 보기는 Device Definition 대화상자에서 출력이 Digital Output으로 설정된 경우에 사용 가능합니다.
Outputxx – Triggered Pulse 보기 예
Outputxx – Triggered Pulse 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Triggered by
펄스 기능을 트리거하는 입력을 지정합니다.
  • No external trigger – 외부 트리거가 선택되지 않습니다. 그러나 O.Outputxx.Trigger 태그를 사용하여 펄스를 트리거할 수 있습니다.
  • Input00 – Input00은 출력 펄스를 활성화합니다.
    Input00은 HSC 카운터 기능 트리거 또는 SSI 저장 트리거로 사용되지 않는 경우에만 사용 가능합니다.
Invert Trigger
이 옵션은 'Trigger by' 파라미터에서 선택된 입력 포인트의 트리거 에지를 반전합니다.
  • 0 = 입력의 상향 에지가 출력 펄스를 트리거합니다 .
  • 1 = 입력의 하강 에지가 출력 펄스를 트리거합니다 .
Pulse Delay
트리거 이벤트와 출력 펄스 시작 사이의 지연 시간을 초 단위로 지정합니다.
Pulse Active Time
생성된 출력 펄스의 활성 시간을 초 단위로 지정합니다.
Output State In Program Mode
Program State
컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Local Control – 출력이 설정된 대로 계속 작동합니다.
    이 옵션은 Input00이 엔코더 트리거로 사용되지 않을 때만 사용 가능합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Local Control – 출력이 설정된 대로 계속 작동합니다.
    이 옵션은 Input00이 엔코더 트리거로 사용되지 않을 때만 사용 가능합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Communication Fault Mode에서 Final Fault State에 도달하기 전에 출력 상태가 유지되는 시간을 결정합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Communication Fault Mode Output State Duration이 경과한 후 모듈이 On 또는 Off로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 Off 입니다 .
Duration에서 Forever를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈은 현재의 Communication Fault Mode 상태를 유지합니다.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Program Mode에서 통신이 실패할 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • Program Mode – 출력을 Program Mode 상태로 둡니다.
  • Communication Fault Mode – 출력을 Communication Fault Mode 상태로 변경합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal