새 프로젝트 대화 상자
새 프로젝트
대화 상자를 사용하여 새 Logix Designer ™ 프로젝트에 대한 프로젝트 옵션을 구성합니다.대부분의 컨트롤러(Controller)는 표준 프로젝트 구성 옵션을 표시합니다. CompactLogix 5370, CompactLogix 5370 L1, ControlLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러는 고유한 프로젝트 구성 옵션을 표시합니다.
새 프로젝트 대화 상자를 열려면:
- Studio 5000 launcher에서새 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트 유형열에서Logix를 선택합니다.
- 목록에서 각 컨트롤러(Controller) 범주를 확장하거나 검색 막대에 검색 조건을 입력하여 이 프로젝트에 대한 컨트롤러를 찾습니다.
- 목록에서 컨트롤러(Controller)를 선택합니다.
- 이름상자에 프로젝트 파일의 이름을 입력합니다. 이름은 40자로 제한되며 IEC-61131 이름 표준을 충족해야 합니다.
- (옵션)위치상자에서 프로젝트 파일을 저장할 위치를 입력하거나 찾아서 선택합니다.
- 다음을 선택합니다.
Rockwell Automation은 해당 산업 및 이 발행물에서 현재 사용되고 있는 일부 용어가 기술 분야의 포괄적 언어의 움직임과 일치하지 않는다는 점을 인식하고 있습니다. 이러한 용어에 대한 대안을 찾고 제품과 내용을 변경하기 위해 업계와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 변경 사항을 구현하는 동안 내용에 이러한 용어를 사용하는 것을 양해해 주십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.