PVLVMP 명령어 구성

PVLVMP 속성
대화 상자의
고급
탭을 사용하여 선택한 프로세스 혼합 방지 밸브(Process Mix Proof Valve, PVLVMP) 명령어를 구성합니다.
프로세스 혼합 방지 밸브(Process Mix Proof Valve, PVLVMP) 명령어를 구성하려면
  1. 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
    • 래더 또는 FBD 명령어에서 을 선택합니다.
    • 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고
      <tag name> 구성
      을 선택합니다.
  2. 고급
    탭을 엽니다.
  3. 명령어에 대한 매개 변수를 선택합니다.
    • 밸브에 하부 시트 들어올림 상태가 있음.
      밸브에 하부 시트 들어올림 상태가 있음을 나타냅니다.
    • 하부 시트 들어올림 상태 동안 시트 들어올림 출력 펄스.
      장치가 하부 시트 들어올림 상태에 있을 때 시트 들어올림 출력의 펄스 기능을 활성화합니다.
    • 밸브에 상부 시트 들어올림 상태가 있음.
      밸브에 상부 시트 들어올림 상태가 있음을 나타냅니다.
    • 상부 시트 들어올림 상태 동안 시트 들어올림 출력 펄스.
      장치가 상부 시트 들어올림 상태에 있을 때 시트 들어올림 출력의 펄스 기능을 활성화합니다.
    • 밸브에 하부 시트 청소 상태가 있음.
      밸브에 하부 시트 청소 상태가 있음을 나타냅니다.
    • 하부 시트 청소 상태 동안 시트 들어올림 출력 펄스.
      장치가 하부 시트 청소 상태에 있을 때 시트 들어올림 출력의 펄스 기능을 활성화합니다.
    • 밸브에 상부 시트 청소 상태가 있음.
      밸브에 상부 시트 청소 상태가 있음을 나타냅니다.
    • 상부 시트 청소 상태 동안 시트 들어올림 출력 펄스.
      장치가 상부 시트 청소 상태에 있을 때 시트 들어올림 출력의 펄스 기능을 활성화합니다.
    • 밸브에 캐비티 청소 상태가 있음.
      밸브에 캐비티 청소 상태가 있음을 나타냅니다.
    • 오퍼레이터 명령 재설정 오류.
      쉐드 오류가 래치되거나 장치 폴트가 활성화된 경우 새 오퍼레이터 명령이 명령어에 대한 재설정도 실행하도록 하려면 선택합니다. 별도의 재설정 명령이 필요하면 이 확인란을 선택 해제합니다.
    • 외부 명령 재설정 오류.
      쉐드 오류가 래치되거나 장치 폴트가 활성화된 경우 새 외부 명령이 명령어에 대한 재설정도 실행하도록 하려면 선택합니다. 별도의 재설정 명령이 필요하면 이 확인란을 선택 해제합니다.
    • 오버라이드 모드에서 바이패스 가능한 인터록 및 허용 바이패스.
      오버라이드 명령 소스가 선택된 경우 바이패스 가능한 인터록 및 허용을 바이패스하려면 선택합니다. 유지 관리가 명령으로 바이패스하는 경우에만 바이패스 가능한 인터록 및 허용을 바이패스하려면 이 확인란을 선택 해제합니다.
    • 오퍼레이터 닫기 명령 항상 사용 가능.
      오퍼레이터 명령의 우선 순위를 닫기(항상 수락)로 활성화합니다.
      오퍼레이터
      또는
      유지 관리
      이외의 명령 소스를 선택한 경우 오퍼레이터가 장치에 닫기를 명령하면 장치에 명령하기 위해 재설정이 필요합니다. 명령 소스가
      오퍼레이터
      또는
      유지 관리
      로 설정된 경우에만 닫기에 대해 오퍼레이터 명령을 사용할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택 해제합니다.
    • 외부 닫기 명령 항상 사용 가능.
      외부 명령의 우선 순위를 닫기(항상 수락)로 활성화합니다. 외부 이외의 명령 소스가 선택되었을 때 외부 닫기 명령이 실행되면 장치에 명령하기 위해 재설정이 필요합니다. 명령 소스가 외부로 설정된 경우에만 닫기에 대한 외부 명령을 사용할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택 해제합니다.
    • 밸브 닫기.
      다양한 조건에서 밸브 닫기를 시도하도록 명령어를 구성하려면
      밸브 닫기
      트리거 확인란을 선택합니다. 각 조건은 장치를 이동하기 전에 해제하기 위해 재설정이 필요합니다. 경보만 발생시키는 다양한 조건을 구성하려면 이 확인란을 선택 해제합니다. 인터록 트립 조건을 지울 수 없습니다. 인터록 정상(OK) 아님 상태는 항상 밸브를 닫습니다.
  4. 적용을
    선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal