각 상태에 대한 PVLVMP 입력 및 출력
고급 > 상태 구성
탭을 사용하여 프로세스 혼합 방지 밸브(Process Mix Proof Valve, PVLVMP) 명령어에 대한 입력 및 출력을 구성합니다.PVLVMP 명령어의 각 상태에 대한 입력 및 출력을 구성하려면
- 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
- 래더 또는 FBD 명령어에서
을 선택합니다. - 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고<tag name> 구성을 선택합니다.
- 고급 > 상태 구성탭을 선택합니다.
- 다음 설정을 구성합니다.
- 상태.입력 및 출력을 구성할 상태를 선택합니다.
- 출력 상태.선택한 상태에서 출력에 쓸0또는1을 입력합니다.
- 피드백 필수.선택된 상태에서 피드백 확인을 위한 입력을 사용하려면 선택합니다.
- 피드백 상태.선택한 상태에서 피드백 확인에 사용할0또는1을 입력합니다. 장치가 선택된 상태임을 확인하는 예상 피드백 값입니다.
- 밸브가 상태에 도달했는지 확인하려면 시간 피드백이 일치해야 합니다.상태 명령 후 장치 상태 피드백을 허용할 시간(초). 할당된 시간 내에 상태 피드백이 수신되지 않은 경우 위치 실패 상태가 발생합니다.
- 적용을선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.