PVLVMP 활성 명령 소스

PVLVMP 속성
대화 상자의
명령 소스
탭을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 명령어에 대한 명령 및 설정의 소스로 프로그램, 오퍼레이터, 오퍼레이터 잠김, 외부 또는 유지 관리를 선택합니다.
  • 서비스 중 또는 서비스 중단을 명령 소스 상태로 설정합니다. 상태가 서비스 중일 때 명령어는 선택한 소스의 장치 명령과 설정만 수락합니다.
PVLVMP 명령어에 대한 활성 명령 소스를 선택하려면
  1. 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
    • 래더 또는 FBD 명령어에서 을 선택합니다.
    • 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고
      <tag name> 구성
      을 선택합니다.
  2. 명령 소스
    탭을 선택합니다.
    탭 맨 위에 있는
    상태
    표시기:
    • 왼쪽의 가장 높은 우선 순위에서 오른쪽의 가장 낮은 우선 순위로 모든 잠재적 명령 소스를 나열합니다.
    • 요청 중인 모든 명령 소스를 검은색 텍스트로 강조 표시합니다.
    • 명령어에 대한 현재 명령 소스를 요약합니다.
    • 현재 명령 소스가 해당 요청을 해제하면 다음 활성 요청자가 현재 명령 소스가 됩니다.
  3. 명령 소스 요청 설정 및 해제:
    • 온라인 명령 소스 요청.
      온라인 상태이면 명령어에 대한 명령 소스를 선택합니다. 이러한 명령은 즉시 적용됩니다.
      • 프로그램
        . 명령어에 대한 명령 및 설정의 소스로 프로그램을 선택합니다.
      • 오퍼레이터.
        명령어에 대한 명령 및 설정의 소스로 오퍼레이터를 선택합니다.
      • 오퍼레이터 잠금.
        명령 소스로 오퍼레이터를 잠급니다. 오퍼레이터가 잠기면 로직의 프로그램 요청이 수락되지 않습니다.
        중요:
        명령 소스가 오퍼레이터 잠김일 때 프로그램을 선택하면 오퍼레이터를 잠금 해제하고 프로그램 명령 소스 요청을 설정합니다.
      • 외부/외부 해제.
        명령어에 대한 명령 및 설정의 소스로 외부를 선택 또는 해제합니다.
      • 유지 관리/해제 유지보수
        . 명령어에 대한 명령 및 설정의 소스로 유지 관리를 선택 또는 해제합니다.
      • 서비스 중/서비스 중단
        . 서비스 중 또는 서비스 중단을 명령어 명령 소스 상태로 설정합니다.
  4. 적용을
    선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal