FLEX I/O 디지털 모듈(Module) 구성

FLEX I/O 모듈(Module)에 제공된 기본 구성을 그대로 사용하거나
Logix Designer
응용 프로그램을 사용하여 응용 프로그램에 특정한 모듈을 다음으로 구성합니다.
  • 모듈(Module)의 기본 구성을 그대로 사용합니다.
  • 현재 응용 프로그램에 맞게 포인트 레벨 구성을 작성합니다.
FLEX I/O 디지털 모듈(Module)을 구성하려면:
  1. 구성하려는 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후
    속성
    을 선택합니다.
  2. 구성 정보를 입력합니다.
  3. 확인을 클릭하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
모듈(Module)을 만드는 중에 모듈을 구성할 수도 있습니다. FLEX I/O 모듈(Module)에 대해 구성된 기본 구성을 사용하지 않는 경우, 원하는 용도에 맞게 직접 구성할 수 있습니다. 모듈(Module) 유형 구성에 대해 다음 모듈 유형 중 하나를 선택합니다.
입력
출력
조합
1794-IB16XOB16P
1794-IB16D
1794-OB16D
1794-IB32
1794-OB32P
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal