안전 상태 값 구성
FLEX I/O 디지털 출력 또는 콤보 모듈의 안전 상태 값을 구성하려면:
안전 상태
네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 출력 모듈(Module)이 유지되는 조건입니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 출력은 자동으로 구성된 상태(디지털의 경우) 또는 값(아날로그의 경우)으로 전환됩니다.
- 통신 오류 동작 풀다운 메뉴에서 이 모듈(Module)에 대해 통신 오류가 발생할 때 원하는 어댑터의 동작을 선택합니다.
- 프로그램(Program) 모드 동작 풀다운 메뉴에서 컨트롤러(Controller)(또는 스캐너)가 프로그램 모드임을 탐지할 때 원하는 어댑터의 동작을 선택합니다.
- 상자의 아래쪽 화살표를 클릭하여 포인트별로 안전 상태 값을 켜짐 또는 꺼짐으로 선택합니다.팁: 이 기능을 사용하려면 먼저 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작 상자에서 "출력에 안전 상태 값 적용"을 선택해야 합니다.
- 다음을 수행합니다.
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 이 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.