삼각법 명령어

삼각함수 명령어는 삼각함수 연산을 사용하여 산술 연산을 계산합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램, 펑션 블록 및 스트럭쳐드 텍스트
실행할 작업:
사용할 명령어:
값의 사인을 구합니다.
SIN
값의 코사인을 구합니다.
COS
값의 탄젠트를 구합니다.
TAN
값의 아크 사인을 구합니다.
ASIN
값의 아크 코사인을 구합니다.
ACOS
값의 아크 탄젠트를 구합니다.
ATAN
값의 두 인수 아크 탄젠트를 구합니다.
ATAN2
데이터 유형을 혼합할 수 있지만 정확도 손실 및 반올림 에러가 발생할 수 있으며 명령어를 실행하는 데 시간이 더 걸립니다. 결과가 잘렸는지 확인하려면 S:V 비트를 확인하십시오.
볼드체
데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.
삼각함수 명령어는 렁-입력-조건이 참인 경우 명령어가 스캔될 때마다 한 번 실행됩니다. 명령어를 한 번만 평가하려면 ONS 명령어를 사용하여 삼각 함수 명령어를 트리거합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal