타이머 및 카운터 명령어
타이머와 카운터는 시간 또는 이벤트의 수를 기준으로 작업을 제어합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
펑션 블록과 스트럭쳐드 텍스트
수행할 작업 | 사용할 명령어 |
타이머가 활성화된 시간 측정 | TON |
타이머가 비활성화된 시간 측정 | TOF |
시간 누산 | RTO |
펑션 블록에 리셋이 내장된 상태에서 타이머가 활성화된 시간 측정 | TONR |
펑션 블록에 리셋이 내장된 상태에서 타이머가 비활성화된 시간 측정 | TOFR |
펑션 블록에 리셋이 내장된 상태에서 누산 시간 측정 | RTOR |
위로 카운트 | CTU |
아래로 카운트 | CTD |
펑션 블록의 위로 카운트 및 아래로 카운트 | CTUD |
타이머 또는 카운터 리셋 | RES |
모든 타이머에 대한 시간 기준은 1밀리초입니다. 예를 들어 2초 타이머의 .PRE 값은 2000입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.