리셋(RES)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.RES 명령어는 TIMER, COUNTER 또는 CONTROL 구조를 재설정합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자 | CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 데이터 유형 | CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
구조 | TIMER CONTROL COUNTER | TIMER TIMER_T CONTROL COUNTER | 태그 | 리셋 대상 구조 |
설명
참일 경우 RES 명령어에 의해 다음 요소가 해제됩니다.
RES 명령어 사용 대상: | 명령어에 의해 해제되는 항목: |
TIMER | .ACC 값이 0으로 설정됨 제어 상태 비트가 거짓으로 해제됨 |
TIMER_T | .ACC 값이 0으로 설정됨 제어 상태 비트가 거짓으로 해제됨 |
COUNTER | .ACC 값이 0으로 설정됨 제어 상태 비트가 거짓으로 해제됨 |
CONTROL | .POS 값이 0으로 설정됨 제어 상태 비트가 거짓으로 해제됨 |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 지정된 구조가 리셋됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램


리셋 예
상기 예에서:
limit_switch_8이 활성화될 때 counter_4 재설정
limit_switch_5가 활성화될 때 Timer_1 재설정
limit_switch_6이 활성화될 때 control_1 재설정
limit_switch_9가 활성화될 때 timer_21 리셋
의견을 작성 부탁드립니다.