마스터 구동 조정 제어(MDCC)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. Controller 구분이 있을 때는 언급합니다.
마스터 구동 조정 제어(MDCC) 명령어는 마스터 축과 슬레이브 좌표 시스템 간의 마스터:슬레이브 관계를 정의합니다.
아키텍처 및 안전 지원
아키텍처
표준
안전
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
아니요
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
MDCC_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MDCC (SlaveCoordinateSystem, MasterAxis, MotionControl, MasterReference, NominalMasterVelocity);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580, ControlLogix 5590,
Compact GuardLogix
5380 및
GuardLogix
5580 컨트롤러
유형
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 및
GuardLogix
5570 컨트롤러
형식
설명
Slave System
COORDINATE_SYSTEM
REF_TO_COORDINATE_SYSTEM
COORDINATE_SYSTEM
태그
모션 플래너가 마스터 구동 모드인 경우 마스터 축이 제어하는 좌표 시스템. 줄임표는 좌표 시스템 속성 대화 상자를 시작합니다.
검증 시 슬레이브가 데카르트 좌표계가 아닌 좌표 시스템이거나 마스터 축이 슬레이브 좌표 시스템에 있는 경우 확인 에러가 발생합니다.
다음 명령어를 실행하면 MDCC 링크가 끊어집니다.
슬레이브 좌표 시스템의 모든 축에서: MAS(전체), MCS(전체), MGS, MASD, MCSD, MGSD, 모드 변경. MAS("모두" 제외) 및 MCS의 경우 MDCC 링크를 끊지 않습니다.
종료 명령어(MGSD, MASD, MCSD)는 IP 전환을 수행하지 않습니다.
마스터 축: MASD, MCSD 및 MGSD. "모두"를 비롯한 정지 유형에 대한 MAS 및 MCS는 MDCC 링크를 끊지 않습니다.
모드 변경(Rem Run에서 Rem Prog로 변경 또는 Rem Prog에서 Rem Run으로 변경) 또는 축 폴트로 인해 MDCC 링크가 끊어집니다.
REF_TO 모션 데이터 유형을 지원하는 컨트롤러의 경우 좌표계 피연산자 유형을 REF_TO_COORDINATE_SYSTEM 유형으로 바꿀 수 있습니다.
Master Axis
AXIS_CONSUMED
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
REF_TO_AXIS_CONSUMED
REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE
REF_TO_AXIS_VIRTUAL
팁: AXIS_CONSUMED는
Compact GuardLogix
5580 및
CompactLogix
5380 컨트롤러에서만 지원됩니다.
AXIS_CONSUMED
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
태그
슬레이브 좌표 시스템이 따르는 구성된 모든 단일 축. 마스터 축은 구성된 모든 축일 수 있습니다.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어의 제어 태그.
Master Reference
UNIT32
UNIT32
즉시 태그
마스터 위치 소스를 실제 위치(0) 또는 명령 위치(1)로 선택합니다.
Nominal Master Velocity
REAL
REAL
즉시
태그
최대값의 백분율로 프로그래밍된 마스터 구동 MCPM 이동에 추가 변환 상수로 사용됩니다.
마스터 참조
MDCC 명령어에 대한 마스터 참조는 마스터 축 위치 소스를 선택합니다.
마스터 참조 축에 대한 열거는 다음과 같습니다.
실제 – 슬레이브 모션이 인코더 또는 기타 피드백 장치에서 측정된 마스터 축의 실제(현재) 위치에서 생성됩니다.
명령 - 슬레이브 모션이 마스터 축의 명령 (필요) 위치에서 생성됩니다. 피드백 전용 축에 대한 명령 위치가 없기 때문에 마스터 참조에 대해 실제 또는 명령을 선택하면 마스터 축의 실제 위치가 사용됩니다. 이 경우 실제 및 명령 위치가 항상 동일합니다. 따라서 에러가 생성되지 않습니다. 가상 축에 대한 실제 위치가 없기 때문에 마스터 참조에 대해 실제 또는 명령을 선택하면 명령 위치가 사용됩니다. 따라서 에러가 생성되지 않습니다.
이동 중인 슬레이브 좌표 시스템의 마스터 참조를 변경하는 MDCC 명령어가 실행되면 에러가 발생합니다. 새 MDCC 명령어에서 에러가 발생하고 원래 명령어는 활성 상태로 남아 있습니다.
공칭 마스터 속도
마스터 구동 좌표 이동이 최대값의 100%와 동일한 속도에서 실행되도록 프로그래밍되어 있고 마스터 축이 공칭 마스터 속도에서 실행되면 좌표 이동이 좌표 시스템의 구성된 최대 속도에서 실행됩니다.
최대값의 백분율로 표시되는 실체 마스터 축 속도를 공칭 마스터 속도를 기준으로 실제 마스터 속도의 백분율로 계산합니다. 예를 들어, 공칭 마스터 속도가 50 ips이고 실제 속도가 40 ips이면 (40/50) * 100 = 80%입니다.
최대값의 비율(%)로 표시되는 실제 슬레이브 속도를 최대값의 비율(%)로 표시되는 프로그래밍된 슬레이브 속도와 실제 마스터 축 속도의 곱으로 계산합니다. 예를 들어, 프로그래밍된 슬레이브 속도가 최대값의 50%이고, 마스터 속도가 최대값의 80%이면 최종 슬레이브 속도는 80 * 50이 되어 최대값의 40%입니다.
최대값의 비율(%)로 표시되는 최종 슬레이브 속도를 일반적인 경우처럼 단위/초로 변환합니다. 예를 들어 최종 속도가 40%이면 좌표 시스템 최대값은 속도 200 단위/초이고, 최종 속도 제한은 200 * (40/100) = 80 단위/초입니다.
구조화된 텍스트
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
아래에 표시된 것처럼 구조화된 텍스트 편집기에서 열거형을 찾아볼 수 있는 옵션이 있습니다.
MDCC_Other_pg348_1_v31
출력
니모닉
설명
.EN (Enable) Bit 31
활성화 비트는 렁이 거짓에서 참으로 전환할 경우 설정되며 렁이 거짓이 될 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
.DN (Done) Bit 29
완료 비트는 조정 MDCC 명령어가 성공적으로 시작되면 설정됩니다.
.ER (Error) Bit 28
에러 비트는 MDCC 명령어에 잘못된 파라미터 조합이 있는 경우 설정됩니다.
.IP (In Process) Bit 26
진행 중 비트는 명령어(예: MCSD 명령어)가 MDCC 명령어를 활성화하고 리셋한 경우 설정됩니다.
.AC (Active) Bit 23
활성 비트는 MDCC 명령어의 슬레이브 좌표 시스템으로 선택된 좌표 시스템에서 MCLM 또는 MCCM이 활성화된 경우(즉, MCLM 또는 MCCM 명령어의 AC 비트가 설정된 경우) 설정됩니다.
설명
MDCC는 전환 명령어입니다.
릴레이 래더에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환합니다.
스트럭쳐드 텍스트에서는 명령어가 전환 시에만 실행되도록 조건을 구성합니다.
모션 마스터 구동 조정 제어 명령어(MDCC)는 슬레이브 시스템이 좌표 시스템인 경우 마스터 구동 속도 제어(MDSC)가 하나 이상의 모션 축 또는 좌표 시스템을 공통 마스터 축으로 동기화하는 데 사용합니다.
MDCC 명령어는 MCLM 및 MCCM 명령어의 외부 마스터 축과 슬레이브 좌표 시스템 간의 관계를 정의합니다. MDCC가 실행되면(IP 전환) MDCC 명령어의 지정된 슬레이브 좌표 시스템이 지정된 마스터 축과 논리적으로 연동됩니다. 마스터 축에 대한 모션이 시작된 후 슬레이브 좌표 시스템으로 지정된 좌표 시스템의 모든 축이 프로그래밍된 명령어의 프로그래밍된 다이내믹에서 마스터 축 모션을 따릅니다.
새 MDCC 명령어가 활성화되더라도 활성 모션에는 변함이 없습니다. MDCC 명령어를 활성화하면 MDCC 명령어에 프로그래밍된 파라미터가 보류 상태가 됩니다. 새 MCLM 또는 MCCM 명령어가 활성화되기 전에 연속으로 MDCC 명령어를 실행하면 보류 중인 MDCC 명령어의 파라미터가 변경됩니다. 큐에 있는 모든 모션이 완료되고 모션 큐가 비어 있는 경우에만 MDCC가 활성 상태가 됩니다(AC 비트가 설정됨).
다른 마스터에서 관련된 보류 중인 MDCC가 있더라도 모든 모션이 계속해서 동일한 마스터 축을 사용합니다. 보류 중인 MDCC 명령어의 값은 큐가 비어 있을 때 다음 MCLM 또는 MCCM 명령어가 슬레이브 좌표 시스템에서 활성화되거나 MCLM 또는 MCCM은 병합 유형이 전체 또는 조정인 상태로 실행(IP 전환)되는 경우에만 사용됩니다. (이는 병합하면 큐가 비워지기 때문입니다.)
모션 명령어 직접 실행 명령 및 MDCC 명령어
MDCC 명령어에 대한 모션 명령어 직접 실행 지원을 얻으려면 마스터 구동 모드에서 MCLM 또는 MCCM을 실행하기 전에 지원 프로그램 언어 중 하나로 MDCC를 먼저 프로그래밍해야 합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 좌표계 또는 축 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓이고 이어서 렁-입력-조건이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오.
에러 코드
모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
검증 에러
프로그래밍 소프트웨어에서 확인하는 경우 마스터 축이 잘못되었거나 없으면 새로운 에러가 생성됩니다. 다음 조건에서 에러가 발생할 수 있습니다.
  • 마스터 축은 슬레이브 좌표 시스템의 구성원입니다.
  • 마스터 축 또는 슬레이브 좌표 시스템은 구성되지 않습니다.
  • 마스터 축 또는 슬레이브 좌표 시스템의 축은 금지됩니다.
  • 위치 재정의가 진행 중입니다.
  • 마스터 축 홈 또는 슬레이브 좌표 시스템의 축이 진행 중입니다.
예
래더 다이어그램
MDCC_LD_ex_v31
구조화된 텍스트
MDCC(myMdccSlaveSystem,myMdccMasterAxis,myMdccMotionControl,Command,myMdccNominalMasterVelocity);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal