모션 조정 경로 이동(MCPM)

모션 조정 경로 이동(MCPM) 명령어를 사용하여 데카르트 좌표계의 지정된 기본 축(X, Y, Z) 및 방향 축(Rx, Ry, Rz)에 대해 다차원 조정 경로 이동을 시작할 수 있습니다. 방향 제어가 포함된 로봇에서의 데카르트 좌표 이동을 프로그래밍하려면 다음 명령어를 사용합니다.
아키텍처 및 안전 지원
아키텍처
표준
안전
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
아니요
이것은 전환 명령어입니다. 사용할 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  • 래더 로직에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환하는 명령어를 삽입합니다.
  • Structured Text 루틴에서 명령어가 전환 시에만 실행되도록 하는 조건을 삽입합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
MCPM_LD_avail lang_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MCPM (CoordinateSystem, MotionControl, Path, Length, Dynamics, LockPosition, LockDirection);
피연산자
중요: 동일 프로그램에서 둘 이상의 명령어에 동일한 태그 이름을 사용하지 마십시오. 어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
주의: 실행 모드 중 명령어 피연산자가 변경되면 보류 중인 편집을 수락하고 컨트롤러 모드를 프로그램 모드에서 실행 모드로 전환해야만 변경 내용이 적용됩니다.
구성
다음 테이블에는 명령어를 구성하는 데 사용되는 피연산자가 나와 있습니다. 이러한 피연산자는 런타임에 변경할 수 없습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Coordinate System
COORDINATE_SYSTEM
태그
이동을 프로그래밍하는 데 사용된 데카르트 좌표계.
Reference to Cartesian coordinate system used to program the moves.For controllers that support the REF_TO motion data types, the coordinate system operand type can be replaced by the REF_TO_COORDINATE_SYSTEM type.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어 상태 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 구조.
좌표계 구성에 대한 자세한 내용은 모션 좌표계 사용자 매뉴얼 발행 번호 MOTION-UM002를 참조하세요.
입력
이 표에 명령어 입력에 대한 설명이 나와 있습니다. 입력은 입력 장치에서 들어오는 현장 장치 신호이거나 사용자 로직에서 파생된 것일 수 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Path
PATH_DATA
태그
PATH_DATA 구조 참조
Length
DINT
즉시 태그
이 입력은 즉시 입력 값으로 PATH_DATA 입력의 길이를 나타냅니다.
팁: 길이를 1로 설정하십시오. 1보다 큰 값은 나중에 사용하도록 예약됩니다.
Dynamics
DYNAMICS_DATA
태그
DYNAMICS_DATA 구조 참조
Lock Position
REAL
태그
슬레이브 축 좌표 시스템에서 이동이 시작된 후 슬레이브가 마스터를 따라 시작해야 하는 마스터 축 상의 위치입니다.
노트: 잠금 위치는 MCPM 명령어가 마스터 구동 속도 제어 모드에서 사용될 경우에만 유효합니다.
Lock Direction
UINT32
태그
잠금을 활성화해야 하는 조건을 지정합니다.
팁: 잠금 방향은 MCPM 명령어가 마스터 구동 속도 제어 모드에서 사용될 경우에만 유효합니다.
PATH_DATA 구조
피연산자
스크롤, 목록 또는 확인란
데이터 유형
기본값
참고
Interpolation Type
점대점(0) 연속 경로 직선(1) 목록
DINT
0
점대점 이동
2
연속 경로 직선
아래의 보간 유형 관련 항목을 참조하십시오.
Position [X, Y, Z, Rx, Ry, Rz]
상수 또는 변수 목록
REAL [9] 1
0
좌표 단위의 [X,Y.Z]
[Rx, Ry, Rz] X-Y-Z 고정 각도 형식(도)
인덱스 0: X
1: Y
2: Z
3: Rx
4: Ry
5: Rz
6: *
2
7: *
2
8: *
2
다음 섹션의 위치 관련 항목을 참조하십시오.
Robot Configuration
비트 값 목록 :
Bit0
– 로봇 구성 변경(1)/동일(0)
Bit1
– 왼손잡이(1)/오른손잡이(0)
Bit2
– 위(1)/아래(0)
Bit3
– 뒤집기(1)/뒤집기 없음(0)
DINT
0
비트 0 ~ 3
– 다관절 및 SCARA 기하 구조에만 적용됩니다. 델타 기하 구조의 경우 0으로 설정하십시오.
로봇 구성을 참조하세요.
Turns Counters
변수 목록
INT 16 [4]
0
인덱스 0: J1
1: J4
2: J6
3
2
관절 축 전환 카운터. 각 정수는 부호가 있는 값입니다(±127).
Move Type
절대(0), 증분(1) 목록
DINT
0
이동 유형을 선택합니다.
이 피연산자에 대한 자세한 내용은 모션 조정 선형 이동(MCLM)을 참조하세요.
Termination Type
목록
실제 공차(0),
안정화 없음(1)
명령 공차(6)
DINT
0
이 피연산자에 대한 자세한 내용은 모션 조정 직선 이동(Motion Coordinated Linear Move, MCLM)을 참조하십시오.
Command Tolerance Linear
상수 또는 변수 목록
REAL
0
데카르트 좌표 기본 축 위치에만 사용됩니다.
좌표 단위 직선
DYNAMICS_DATA_STRUCTURE
피연산자
스크롤, 목록 또는 확인란
데이터 유형
기본값
참고
Units Mode
0 = 최대값 비율(%) 목록
1 = 좌표 단위(당)
DINT
0
단위 모드 섹션을 참조하세요.
Time
Units
0 = 초 목록
1 = 마스터 단위
DINT
0
최대값 비율을 단위 모드로 선택한 경우에는 적용할 수 없습니다.
속도, 가속도 및 감속도에만 적용됩니다.
시간 단위 섹션을 참조하세요.
Profile
0 = 사다리꼴 목록
1= S 곡선
REAL
0
1
프로파일 섹션을 참조하세요.
Speed
상수 또는 값 목록
REAL
0
1
최대값 비율(%) 또는 좌표 단위/시간 단위
Acceleration
상수 또는 값 목록
REAL
0
1
최대값 비율(%) 또는 좌표 단위/시간 단위
2
.
Deceleration
상수 또는 값 목록
REAL
0
1
최대값 비율(%) 또는 좌표 단위/시간 단위
2
.
Acceleration Jerk
상수 또는 값 목록
REAL
0
가속 시간 비율(%)
모든 축에 대해 항상
아래의 가속 저크 섹션을 참조하십시오.
가속도 및 방향 가속도에 적용됩니다.
Deceleration Jerk
상수 또는 값 목록
REAL
0
감속 시간 비율(%)
모든 축에 대해 항상.
감속도 및 방향 감속도에 적용됩니다.
Orientation Speed
상수 또는 값 목록
REAL
0
좌표 시스템 구성의 최대 방향 속도 비율(%) 또는 도/시간 단위.
Orientation Acceleration
상수 또는 값 목록
REAL
0
좌표 시스템 구성의 최대 방향 가속도 비율(%) 또는 도/시간 단위2.
Orientation Deceleration
상수 또는 값 목록
REAL
0
좌표 시스템 구성의 최대 방향 감속도 비율(%) 또는 도/시간 단위2.
1
단위 모드는 개별 축이 아닌 조정 이동의 동적 파라미터의 단위를 지정합니다. 이 2개의 선택 항목을 사용하면 사용자가 좌표 시스템에 구성된 좌표 단위 또는 최대값 비율(%)로 직접 프로그래밍할 수 있습니다. 모든 기본 축은 mm, 인치, cm와 같은 여러 사용자 단위로 구성되지만, 방향 축 단위는 도로 구성됩니다.
2
나중에 사용하도록 예약되어 있습니다.
경로 데이터
보간 유형
  • 점대점
    : 이 모션 유형에서는 TCP(툴 중심점)의 끝 위치가 지정되지만 끝 위치에 도달하는 데 사용되는 경로는 상관이 없습니다. 이는 일반적으로 TCP를 대상 위치로 이동할 수 있는 가장 빠른 방법입니다. 이 유형의 보간은 향후 릴리스에서 다관절 및 SCARA 유형 기하 구조에만 사용할 수 있습니다.
  • 연속 경로 직선
    : 이 유형의 모션에서는 TCP가 시작 위치에서 직선을 따라 명령된 끝 위치로 이동합니다. 직선 이동 중에 TCP의 방향이 시작 방향 위치에서 명령된 방향 위치로 연속해서 바뀝니다.
위치
1차원 배열로 이 배열의 차원은 좌표 시스템에 지정된 축의 개수와 최소한 같거나 높은 차원으로 정의됩니다. 데카르트 좌표 시스템의 경우 축이 6개이며, 여기에서 X, Y, Z, Rx, Ry, Rz는 참조 프레임을 기준으로 TCP의 값입니다. 위치 배열은 새로운 절대 또는 증분 위치를 정의합니다.
다음은 X, Y, Z축에서 전환된 다음 Z축에서 회전하여(Rz = 90°) TCP의 X축이 참조 프레임의 Y축과 정렬되는 TCP 포인트의 예입니다.
데카르트 좌표 시스템에 대한 자세한 내용은 데카르트 XYZRxRyRz 좌표 시스템 구성을 참조하십시오.
RSL5K_MCPM_Position_v31.png
로봇 구성
로봇이 서로 다른 관절 위치를 사용하여 최종 목적지 위치에 도달할 수 있으며, 결과적으로 설정된 관절 한계 내에서 서로 다른 로봇 구성이 가능합니다. 사용자가 CP(연속 경로) 모드에서 특정 구성을 적용하여 원하는 위치로 로봇을 이동하려는 경우 원하는 로봇의 자세와 함께 끝 위치를 지정해야 합니다.
  • 뒤집기(RIGHTY) 대 뒤집기 없음(LEFTY)
  • 뒤집기(ABOVE) 대 뒤집기 없음(BELOW)
  • 뒤집기(FLIP) 대 뒤집기 없음(NOFLIP)
자세한 내용은 SCARA 독립 J1J2J3J6 로봇, 다관절 의존 J1J2J3J6 로봇 및 다관절 독립 J1J2J3J4J5J6 로봇의 구성 섹션에 대한 모션 좌표계 사용자 설명서 발행 번호 MOTION-UM002를 참조하세요.
동적 데이터
프로파일
  • 사다리꼴(0): 이 값을 0으로 설정하면 프로파일 설정이 가속 저크 및 감속 저크 값(기본값이 0%로 설정됨)보다 우선하므로 속도 프로파일이 항상 사다리꼴이 됩니다. 자세한 내용은 모션 조정 선형 이동(MCLM)의 프로파일 정보를 참조하세요.
  • S-곡선(1): 이 값을 1로 설정하면 가속 및 감속 저크 값을 고려합니다. 플래너가 동적 설정에서 계산된 가속도 및 감속도 값을 시도합니다. 자세한 내용은 모션 조정 선형 이동(MCLM)의 프로파일 정보를 참조하세요.
단위 모드
  • 최대값 비율(%)(0): 단위 모드를 최대값 비율로 선택하면 6개의 동적 파라미터(아래 표의 첫 번째 열)가 좌표 시스템의 동적 탭에 정의된 최대값 비율(아래 표의 두 번째 열)이 되도록 프로그래밍됩니다.
    예를 들어, 단위 모드가 최대값 비율로 설정되면 속도가 50으로 설정되고 벡터가 설정됩니다. 최대 속도는 100mm/초로 설정됩니다. MCLM의 최대 직선 속도가 최대 속도의 최대 50%(즉, 50mm/초)가 될 수 있습니다. 이 옵션은 CP 이동에만 사용할 수 있습니다(이후에 PTP에 대해 지원).
    동적 데이터 파라미터
    좌표 시스템 파라미터 사양
    속도
    벡터. 최대 속도 기본
    가속도
    벡터. 최대 가속도 기본
    감속도
    벡터. 최대 감속도 기본
    방향 속도
    벡터 최대 속도 방향
    방향 가속도
    벡터 최대 가속도 방향
    방향 감속도
    벡터 최대 감속도 방향
  • 좌표 단위(1): 6개 파라미터의 속도(위 표의 첫 번째 열)는 시간 단위당 좌표 단위의 프로그래밍 단위입니다(시간 단위 파라미터에 의해 정의됨).
    • 속도는 초당 좌표 단위 또는 마스터 단위당 좌표 단위로 프로그래밍됩니다.
    • 가속도 및 감속도는 좌표 단위/s
      2
      또는 초당 좌표 단위/마스터 단위
      2
      로 프로그래밍됩니다.
    • 방향 속도는 초당 도 또는 마스터 단위당 도로 프로그래밍됩니다.
    • 방향 가속도 및 감속도는 초당 도
      2
      또는 마스터 단위당 도
      2
      로 프로그래밍됩니다.
시간 단위
  • 초(0): 시간 단위는 초로 설정됩니다.
  • 마스터 단위(1): 마스터 슬레이브 구성에서는 마스터의 속도/가속도/감속도에 따라 MCPM 명령어의 최종 기반 및 방향 속도/가속도/감속도가 결정됩니다.
그 예로, MDCC가 마스터 축과 슬레이브 좌표 시스템을 연결한다고 생각해 보십시오. 마스터 축이 MAM 명령어에 의해 이동하고 MCPM 명령어가 실행됩니다. 그로 인한 속도/가속도/감속도 값은 아래오 같이 계산할 수 있습니다.
  • 속도를 [단위/마스터 단위]에서 [단위/초]로 변환하는 공식:
    V
    S
    [SU/TU] = V
    S
    [SU/MU] * VM[MU/TU]
    슬레이브가 3도/MU로 실행되고, 마스터가 2MU/초로 실행될 경우 슬레이브 속도: 3*2 = 6도/초가 됩니다.
  • 가속도 및 감속도를 [단위/마스터 단위2]에서 [단위/초2]로 변환하는 공식:
    aS[SU/TU2] = aS[SU/MU2] * VM
    2
    [MU/TU] + VS[SU/MU] * aM[MU/TU2]
    • 슬레이브가 5도/MU2로 가속하고, 마스터가 2MU/초(aM=0)의 일정한 속도로 실행될 경우 슬레이브 가속도는 5*2*2 = 20도/초2가 됩니다.
    • 슬레이브가 5도/MU2로 가속하고 순간 속도가 3도/MU이며, 마스터가 2MU/초의 속도로 실행되고 가속도가 4MU/초2일 경우 슬레이브 가속도는 5*2*2 + 3*4 = 32도/초2가 됩니다.
가속 저크
이 파라미터는 MCPM 경로가 MCPM 경로 이동의 가속 저크율을 계산하는 데 사용해야 하는 가속도의 시간 비율을 지정합니다. 이 파라미터는 항상 시간 비율의 단위로 프로그래밍됩니다.
시간 비율을 엔지니어링 단위로 변환하는 방법은 아래의 저크 단위 항목을 참조하십시오.
자세한 내용은 MCLM 설명서의 가속 저크 항목을 참조하십시오.
감속 저크
이 매개 변수는 MCPM 경로가 MCPM 경로 이동의 감속 저크율을 계산하는 데 사용해야 하는 감속도의 시간 비율을 지정합니다. 이 파라미터는 항상 시간 비율의 단위로 프로그래밍됩니다.
시간 비율을 엔지니어링 단위로 변환하는 방법은 아래의 저크 단위 항목을 참조하십시오.
자세한 내용은 MCLM 설명서의 감속 저크 항목을 참조하세요.
저크 단위: 시간 비율(시간의 %)
시간 비율(%)을 엔지니어링 단위로 변환하려면 다음 등식을 사용하십시오.
  • 가속 저크를 엔지니어링 단위로 계산하려면 이 계산을 사용하십시오.
MCPM Jerk unit percent of time_formula 1
  • 감속 저크를 엔지니어링 단위로 계산하려면 이 계산을 사용하십시오.
RSL5K_MCPM Jerk unit percent of time_formula 2.png
방향 속도
방향 속도는 벡터 속도이며, 해당 값은 직교 성분인 Rx, Ry 및 Rz로 구성된 단일 방향 벡터로 적용됩니다. 예를 들어, 방향 속도가 5도/초인 경우.
MCMP_orientation speed formula_v31
방향 가속도 및 감속도
방향 가속도/감속도는 벡터 값이며, 해당 값은 직교 성분인 Rx, Ry 및 Rz로 구성된 단일 방향 벡터로 적용됩니다. 예를 들어, 방향 가속도 또는 감속도가 5도/초
2
로 설정된 경우
MCMP_orientation accel and decel formula_v31
잠금 방향
마스터 축이 잠금 위치를 교차하여 잠금을 활성화할 때 이동해야 하는 방향을 지정합니다.
팁: 시간 단위가 마스터 단위로 설정된 경우 이 필드에 설정된 값이 마스터의 방향이 되어야 합니다. 잠금 방향 피연산자에 대한 자세한 내용은 MCLM 명령어를 참조하십시오.
잠금 위치
슬레이브가 마스터 축에 잠길 마스터 축 위치를 지정합니다.
출력
N/A
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 좌표계 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
렁-입력-조건이 거짓일 때와 같습니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.EN, .DN 및 .ER은 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참 및 .EN 비트가 거짓임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
렁-입력-조건이 참 및 .EN 비트가 참
N/A
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓이고 이어서 렁-입력-조건이 참인지 확인하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오.
에러 코드
모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
확장 에러 코드
확장 에러 코드는 다른 명령어에 일반적인 에러 코드에 대한 해당 명령어 관련 추가 정보를 제공합니다. 모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오. 확장 에러 코드의 의미는 연결된 에러 코드에 따라 달라집니다.
에러 코드
(.ERR)
확장 에러 코드
(.EXERR)
설명
7
0 ~ 5
종료 상태 에러
모션 조정 명령어에 대한 확장 에러 코드(EXERR)를 참조하십시오. 에러를 일으킨 축을 식별합니다.
예: EXERR이 0이면 0차원의 축을 확인하십시오.
11
0 ~ 5
축이 구성되지 않음
단일 축 명령어의 경우:
MAG, MDAC, MAPC, MAM, MAJ, MATC 및 MCD에 대한 확장된 에러 코드는 다음과 같이 정의됩니다.
1 = 슬레이브 축
2 = 마스터 축
시간 구동 모드에서 MAM, MCD 및 MAJ 명령어의 경우 이동되는 축은 슬레이브 축입니다.
다축 명령어의 경우:
MCPM, MDCC, MCLM, MCCM 및 MCCD에 대한 확장 에러 코드는 다음과 같이 정의됩니다. 좌표 시스템의 축 번호, 여기서
0 = 첫 번째 축
2 = 마스터 축 또는 세 번째 슬레이브 축
13
2, 3, 5
범위를 벗어난 파라미터
EXERR = 0은 명령어의 첫 번째 피연산자가 범위를 벗어남을 의미합니다.
16
0 ~ 5
축에서 호밍이 진행 중입니다.
확장된 에러 코드가 에러를 일으킨 축을 나타냅니다.
25
0 ~ 5
올바르지 않은 명령어를 실행하려고 시도했습니다.
확장된 에러 코드가 에러를 일으킨 축을 나타냅니다.
팁: 축이 토크 모드로 구성된 경우 MCPM이 이 에러를 반환합니다.
53
0 ~ 5
축이 금지됨
단일 축 명령어의 경우 MAG, MDAC, MAPC, MAM, MAJ, MATC 및 MCD에 대한 확장된 에러 코드는 다음과 같이 정의됩니다.
1 = 슬레이브 축
2 = 마스터 축
시간 구동 모드에서 MAM, MCD 및 MAJ 명령어의 경우 이동되는 축은 슬레이브 축입니다.
다축 명령어의 경우 MCPM, MDCC, MCLM, MCCM 및 MCCD에 대한 확장 에러 코드가 다음과 같이 정의됩니다.
좌표 시스템의 축 번호, 여기서
0 = 첫 번째 축
2 = 마스터 축 또는 세 번째 슬레이브 축
65
0 ~ 5
축 위치 오버플로
위치의 범위는 축의 변환 상수에 따라 다릅니다.
최대 양의 위치 = 2,147,483,647 / 축의 변환 상수.
최대 음의 위치 = -2,147,483,648 / 축의 변환 상수.
2,097,152카운트/인치의 변환 상수를 선택하십시오. 이 경우:
  • 최대 양의 위치 = 2,147,483,647 / 2,097,152 카운트/인치 = 1023 인치.
  • 최대 음의 위치 = -2,147,483,648 / 2,097,152 카운트/인치 = -1023 인치.
모션 조정 명령어에 대한 확장 에러 코드(EXERR)를 참조하십시오. 에러를 일으킨 축을 식별합니다.
76
0 ~ 5
최대 가속 저크가 0으로 설정됩니다.
축의 최대 감속 저크가 0인 경우 S-곡선 프로파일을 사용하는 모션을 시작할 수 없습니다.
(EXERR). 에러를 일으킨 축을 식별합니다.
138
0
MCPM 경로 데이터 잘못된 값
MCPM 경로 데이터 보간 유형
보간 유형이 0 또는 1 외 다른 값으로 설정된 경우 명령어에 의해 이 에러가 보고됩니다.
138
1
MCPM 경로 데이터에 잘못된 값이 있습니다.
아래 조건 중 하나가 참이면 실행 시 에러가 보고됩니다.
  • 끝 위치가 무한대 또는 NAN으로 설정된 경우
  • 기구학 변환이 활성화된 경우
    • 끝 위치 Rx가 절대 이동에 대해 +/-180도 범위가 아닌 경우
    • 끝 위치 Rz가 절대 이동에 대해 +/-180도 범위가 아닌 경우
    • 끝 위치 Ry가 절대 이동에 대해 +/-90도 범위가 아닌 경우
  • 기구학 변환이 활성화되어 있고 로봇 기하 구조가 델타 J1J2J6(델타 3축) 또는 델타 J1J2J3J6(델타 4축)인 경우
    • 끝 위치 Rx가 절대 이동에 대해 180Degrees symbol가 아닌 경우
    • 끝 위치 Ry가 절대 이동에 대해 0Degrees symbol가 아닌 경우
  • 기구학 변환이 활성화되어 있고 로봇 기하 구조가 델타 J1J2J3J4J5(델타 5축)인 경우
    • 끝 위치 Rx가 절대 이동에 대해 0 또는 180Degrees symbol가 아닌 경우
138
2
MCPM 경로 데이터 MCPM 경로 데이터 로봇 구성에 잘못된 값이 있음
잘못된 로봇 구성이 지정되면(0, 1, 2, 3 이외의 비트가 설정된 경우) 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
138
3
MCPM 경로 데이터 MCPM 경로 데이터 전환 카운터에 잘못된 값이 있음
전환 카운터 값이 +/-127 범위 내에 있지 않으면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
138
4
MCPM 경로 데이터 MCPM 경로 데이터 이동 유형에 잘못된 값이 있음
이동 유형이 절대 또는 증분이 아니면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
138
5
MCPM 경로 데이터 MCPM 경로 데이터 TT 유형에 잘못된 값이 있음
0, 1, 6 외의 다른 term 유형이 지정되면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
138
6
MCPM 경로 데이터 MCPM 경로 데이터 CMD TOL에 잘못된 값이 있음
음의 명령 공차가 지정되었거나 INF 또는 NAN이 지정되면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
0
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 단위 모드에 잘못된 값이 있음
단위 모드가 0, 1, 2 이외의 다른 값으로 지정되면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
1
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 시간 단위에 잘못된 값이 있음
시간 단위가 0 또는 1 이외의 다른 값으로 지정되면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
2
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 프로파일에 잘못된 값이 있음
프로파일이 0(트랩) 또는 1(S-곡선) 이외의 값으로 지정되면 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
3
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 속도에 잘못된 값이 있음
속도가 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
4
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 가속도에 잘못된 값이 있음
가속도가 0 또는 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
5
MCPM 동적 데이터 MCPM 동적 데이터 감속도에 잘못된 값이 있음
감속도가 0 또는 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어를 실행했을 때 이 오류가 보고됩니다.
139
6
MCPM Dyn 데이터 가속 저크의 MCPM Dyn 데이터 잘못된 값
저크 단위가 시간 비율(%)이고 가속 저크가 INF, NAN, 0 이하 또는 100% 보다 큰 값이라면 명령어 실행 시 에러가 보고됩니다.
팁: 이 에러는 S-곡선에 한해 적용됩니다.
139
7
MCPM Dyn 데이터 잘못된 값
MCPM Dyn 데이터 감속 저크
저크 단위가 시간 비율(%)이고 감속 저크가 NAN 및 0 이하라면 명령어 실행 시 에러가 보고됩니다.
팁: 이 에러는 S-곡선에 한해 적용됩니다.
139
8
MCPM Dyn 데이터 잘못된 값
MCPM Dyn 데이터 방향 속도
방향 속도가 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어 실행 시 이 에러가 보고됩니다.
139
9
MCPM Dyn 데이터 잘못된 값
MCPM Dyn 데이터 방향 가속도
방향 가속도가 0 또는 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어 실행 시 이 에러가 보고됩니다.
139
10
MCPM Dyn 데이터 잘못된 값
MCPM Dyn 데이터 방향 감속도
방향 감속도가 0 또는 음의 값이거나, INF 또는 NAN인 경우 명령어 실행 시 이 에러가 보고됩니다.
155
없음
MCPM 로봇 기하 구조가 지원되지 않음
사용자가 다관절 독립 J1J2J3J4J5J6 로봇 시스템에서 MCPM 명령어를 실행하려고 할 경우 명령어에서 이 에러를 보고합니다.
157
없음
MCPM 관절 방향 감지가 지원되지 않음
사용자가 관절 방향 감지를 설정하고 MCPM 명령어를 실행하려고 할 경우 명령어에서 이 에러를 보고합니다.
진단 코드 및 시정 조치
N/A
예
래더 다이어그램
MCPM_LD_Example_v31
구조화된 텍스트
MCPM (CS1, MCPM1, MyPath1, 1, MyDynamics1, 0, 0);
팁: 방향이 지원되는 기하 구조를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Motion Coordinate System User Manual(발행 번호 MOTION-UM002)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal