모션 축 조그(Motion Axis Jog, MAJ)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.모션 축 조그(Motion Axis Jog, MAJ) 명령어를 사용하여 축을 중지할 때까지 일정한 속도로 축을 이동하십시오.
아키텍처 | 표준 | 안전 |
|---|---|---|
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 | 아니요 |
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 예 | 아니요 |
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MAJ(Axis,MotionControl, Direction,Speed, SpeedUnits, AccelRate, AccelUnits, DecelRate, DecelUnits, Profile,
AccelJerk, DecelJerk, JerkUnits, Merge, MergeSpeed LockPosition, LockDirection);
피연산자
피연산자 | 유형
팁:
AXIS_CONSUMED는
Compact GuardLogix 5580 및 CompactLogix 5380 컨트롤러에서만 지원됩니다. | 유형
팁:
AXIS_GENERIC은
ControlLogix 5570 및 GuardLogix 5570 컨트롤러에서만 지원됩니다. | 형식 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
Axis | AXIS_CIP_DRIVE AXIS_VIRTUAL | AXIS_CIP_DRIVE AXIS_VIRTUAL AXIS_GENERIC_DRIVE AXIS_SERVO AXIS_SERVO_DRIVE | 태그 | 조그할 축의 이름입니다. REF_TO 모션 데이터 유형을 지원하는 컨트롤러의 경우 지원되는 축 피연산자 유형을 등가 REF_TO 유형으로 대체할 수 있습니다. | |
Motion Control | MOTION_INSTRUCTION | MOTION_INSTRUCTION | 태그 | 명령어의 제어 태그. | |
Direction | DINT | DINT | 즉시 | 이 조그 방향의 경우 | Enter |
Forward | 0 | ||||
Reverse | 1 | ||||
Speed | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | 속도 단위로 표시되는 축 이동 속도. | |
Speed Units | DINT | DINT | 즉시 | 어떤 단위를 속도에 사용하시겠습니까?
| |
Accel Rate | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | 가속도 단위로 표시되는 축의 가속률. | |
Accel Units | DINT | DINT | 즉시 | 어떤 단위를 가속률에 사용하시겠습니까?
| |
Decel Rate | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | 감속도 단위로 표시되는 축의 감속률. | |
Decel Units | DINT | DINT | 즉시 | 어떤 단위를 감속률에 사용하시겠습니까?
| |
Profile | DINT | DINT | 즉시 | 조그를 실행할 속도 프로파일 선택:
| |
Accel Jerk | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | 가속 및 감속 저크 피연산자 값은 반드시 입력해야 합니다. 이 명령어는 프로파일이 S-곡선으로 구성된 경우에만 값을 사용합니다.
다음 값을 사용하여 시작합니다.
다음 저크 단위로 저크율을 입력합니다. 0 = 단위/초 3 1 = 최대값 비율(%) 2 = 시간 비율(%)(이 값을 사용하여 시작하기) 4 = 단위/마스터 단위 3 6 = 시간-마스터 구동 비율(%) | |
Decel Jerk | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | ||
Jerk Units | DINT | DINT | 즉시 | ||
Merge | DINT | DINT | 즉시 | 현재 진행 중인 모션 명령어에 관계없이 모든 현재 축 모션을 이 명령어에 의해 제어되는 순수한 조그로 전환하시겠습니까?
| |
Merge Speed | DINT | DINT | 즉시 | 병합이 활성화된 경우 어떤 속도로 조그하시겠습니까?
| |
Lock Position | REAL | REAL | 즉시 또는 태그 | 마스터 축 상의 위치로 슬레이브 축에서 이동이 시작된 후 여기에서 슬레이브가 마스터 다음에 시작해야 합니다. 자세한 내용은 아래 구조 섹션을 참조하십시오. | |
Lock Direction | UINT32 | UINT32 | 즉시 또는 태그 | 잠금 위치를 사용해야 하는 조건을 지정합니다. 자세한 내용은 아래 구조 섹션을 참조하십시오. | |
구조화된 텍스트
피연산자 | 다음 옵션은 | |
|---|---|---|
텍스트로 입력 | Or Enter as a Number | |
축 | 열거형 없음 | Tag |
MotionControl | 열거형 없음 | Tag |
방향 | 열거형 없음 | Immediate |
속도 | 열거형 없음 | Immediate or Tag |
SpeedUnits | 단위/초 최대값의 % unitspermasterunit | 0 1 4 |
AccelRate | ||
AccelUnits | 단위/초 2 최대값의 % unitspermasterunit 2 | 0 1 4 |
DecelRate | ||
DecelUnits | 단위/초 2 최대값의 % unitspermasterunit 2 | 0 1 4 |
프로파일 | 사다리꼴 S-곡선 | 0 1 |
AccelJerk | 열거형 없음 | Immediate or Tag You must always enter a value for the Accel and Decel Jerk operands. This instruction only uses the values if the Profile is configured asS-curve. Use these values to get started.
|
DecelJerk | 열거형 없음 | |
저크 단위 | 단위/초 3 %ofmaximum %oftime unitspermasterunit 3 %oftimemasterdriven | 0 1 2 (use this value to get started) 4 6 |
병합 | 비활성화됨 활성화됨 | 0 1 |
병합 속도 | 프로그래밍됨 현재 | 0 1 |
잠금 위치 | 열거형 없음 | Immediate or Tag |
잠금 방향 | 없음 immediateforwardonly immediatereverseonly positionforward positionreverse | 0 1 2 3 4 |
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
MOTION_INSTRUCTION 구조
확인 사항 | 다음 비트가 설정되어 있는지 확인 | 데이터 유형 | 참고 |
|---|---|---|---|
거짓-참 전환으로 명령어가 실행되었습니다. | EN | BOOL | EN 비트는 프로세스가 완료되고 렁이 거짓이 될 때까지 설정된 상태를 유지합니다. |
조그가 성공적으로 시작되었음. | DN | BOOL | |
에러가 발생했음. | ER | BOOL | |
축이 조깅되고 있음. | IP | BOOL | 다음 동작이 실행되면 이 조그가 중지되고 IP 비트가 설정 해제됩니다.
|
설명
위치에 관계없이 일정한 속도로 축을 이동하려면 MAJ 명령어를 사용하십시오.
프로그래밍 가이드라인
중요:
이동 역학[모션 변경 다이내믹(Motion Change Dynamics, MCD) 명령어 또는 모션 조정 변경 다이내믹(Motion Coordinated Change Dynamics, MCCD)를] 변경하거나 마지막 명령어가 완료되기 전에 새로운 명령어를 시작하는 등의 방법을 사용하여 이동 파라미터를 동적으로 변경하는 경우 속도 또는 끝 위치 오버슈트 위험이 발생할 수 있다는 점을 알아두십시오.
사다리꼴 속도 프로파일은 이동이 감속 중이거나 감속 시점에 가까워지는 상태에서 최대 감속도가 감소하면 오버슈트할 수 있습니다.
S-곡선 속도 프로파일은 다음 경우에 오버슈트할 수 있습니다.
- 이동이 감속 중이거나 감속 시점에 가까워지는 상태에서 최대 감속도가 감소하는 경우 또는
- 최대 가속 저크가 감소하고 축이 가속 중인 경우 그렇지만 시간 비율(%)로 저크가 지정된 경우 저크가 간접적으로 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 축 모션 문제 해결을 참조하십시오.
가이드라인 | 세부 정보 | ||
|---|---|---|---|
래더 다이어그램에서 이 명령어를 실행하고자 할 때마다 렁-입력 조건을 토글합니다. | 이는 전환 명령어에 해당합니다. 래더 다이어그램에서 이 명령어를 실행하고자 할 때마다 렁-입력-조건을 설정 해제에서 설정으로 토글합니다. | ||
스트럭쳐드 텍스트에서는 명령어가 전환 시에만 실행되도록 조건을 구성합니다. | 구조화된 텍스트에서 명령어는 스캔될 때마다 실행됩니다. 전환 시에만 실행되도록 명령어의 조건을 지정합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오. | ||
S-곡선 프로파일에는 저크 피연산자를 사용하십시오. | 명령어에서 S-곡선 프로파일을 사용할 경우 저크 피연산자를 사용하십시오. 프로파일에 상관없이 저크 피연산자를 입력해야 합니다. | ||
저크를 프로그래밍하고 조정하는 가장 쉬운 방법으로 시간 비율(%)을 사용하십시오. | 저크를 프로그래밍하고 조정하는 가장 쉬운 방법으로 가속 또는 감속 시간의 비율(%)로 입력하십시오. 자세한 내용은 S-곡선 프로파일 튜닝을 참조하십시오. | ||
병합을 사용하여 다른 명령어의 모션을 취소하십시오. | 이미 진행 중인 모션을 어떻게 처리하고 싶습니까? | ||
수행할 작업 | And You Want To | Then Set | |
이미 진행 중인 모션에 조그 추가 | ![]() | Merge = Disabled Merge Speed = Programmed The instruction ignores Merge Speed but you must fill it in anyway. | |
다른 명령어에서 모션을 끝내고 조그하십시오. | Jog at the speed that you set in this instruction | Merge = Enabled Merge Speed = Programmed | |
Jog at the speed that the axis is already moving | Merge = Enabled Merge Speed = Current The instruction ignores the value that you put in the Speed operand. | ||
축이 이미 조깅하는 동안 다른 조그를 시작할 경우 조심하십시오. | 이미 진행 중인 상태에서 새로운 MAJ 명령어를 시작하면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
이는 MAJ 명령어가 S-곡선 프로파일을 사용하는 경우에 발생합니다. 새 MAJ 명령어는 이전 MAJ 명령어를 취소합니다. 축은 새 명령어의 속도, 가속, 감속 및 저크를 사용합니다. 자세한 내용은 축 모션 문제 해결을 참조하십시오. | ||
조그를 중지하려면 MAS 명령어를 사용하십시오. | |||
조깅 중에 속도를 변경하려면 MCD 명령어를 사용하십시오. | |||
MAJ(병합 = 활성화됨)가 좌표 시스템과 연결된 축에서 사용되고 조정 모션 명령어 명령어가 실행될 경우 좌표 시스템의 최대 감속도를 사용하여 나머지 축을 중지합니다. 좌표 시스템에 방향 축이 있는 경우 좌표 시스템의 방향 최대 감속도를 사용하여 나머지 Rx, Ry 또는 Rz 축을 중지합니다.
구조
MDSC(마스터 구동 속도 제어) 기능을 통해 MAJ 명령어에서 사용 가능한 입/출력 파라미터를 보려면 단일 축 모션 명령어의 입/출력 파라미터 구조를 참조하십시오. 이 파라미터 중 하나가 활성이 되기 전 MDAC 명령어를 실행하여 해당 명령어가 활성이어야 합니다(IP 비트 설정됨).
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 축 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | .EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 거짓임 | .DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 참임 | .EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
구조화된 텍스트
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오. |
정상 실행 | 래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓이고 이어서 렁-입력-조건이 참인지 확인하십시오. |
사후 스캔 | 래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오. |
에러 코드
모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
런타임 에러 조건
속도 단위 = 초 또는 마스터 단위인 경우 휴지 중에 슬레이브 이동을 시작해야 합니다. 다른 MAJ가 진행 중일 때 속도 = 초 또는 마스터 단위의 MAJ가 시작될 때 이 조건이 발생할 수 있습니다(병합 또는 대체 모드).
확장 에러 코드
에러에 대한 자세한 내용은 확장 에러 코드(.EXERR)를 참조하십시오.
ERR | EXERR | 그러면 | ||
|---|---|---|---|---|
원인 | 시정 조치 | |||
13 | 변화 | 피연산자가 범위를 벗어납니다. | The EXERR is the number of the operand that is out of range. The first operand is 0. For example, if EXERR = 3, then check the Speed. | |
EXERR | MAS 피연산자 | |||
0 | 축 | |||
1 | 모션 제어 | |||
2 | 방향 | |||
3 | 속도 | |||
5 | 가속률 | |||
7 | 감속률 | |||
15 | -1 | 좌표 시스템의 최대 감속도는 0입니다. | Go to the Properties for the coordinate system axis and set a Maximum Deceleration. | |
0 이상 | 좌표 시스템 축의 최대 감속도는 0입니다. |
| ||
상태 비트로 변경
모션 명령어 미리 정의된 데이터 유형 상태 비트
MDAC가 활성일 때 모션 명령어(MAM, MATC, MAJ)의 상태 비트를 참조하십시오.
MAJ에 의한 명령어 상태 비트 변경
비트 이름 | 의미 | |
|---|---|---|
MotionStatus | 축의 모션 상태 비트. | |
비트 번호 | 의미 | |
AccelStatus | 0 | The axis is not accelerating (FALSE state). |
DecelStatus | 1 | The axis is not decelerating (FALSE state). |
MoveStatus | 2 | The axis is not moving (FALSE state). |
JogStatus | 3 | The axis is not jogging (FALSE state). |
GearingStatus | 4 | The axis is not gearing (FALSE state). |
HomingStatus | 5 | The axis is not homing (FALSE state). |
StoppingStatus | 6 | The axis is stopping (TRUE state). |
AxisHomedStatus | 7 | The axis is not homed (FALSE state). |
PositionCamStatus | 8 | The axis is not position camming (FALSE state). |
TimeCamStatus | 9 | The axis is not time camming (FALSE state). |
PositionCamPendingStatus | 10 | The axis does not have a Position Cam Pending (FALSE state). |
TimeCamPendingStatus | 11 | The axis does not have a Time Cam Pending (FALSE state). |
GearingLockStatus | 12 | The axis is not in a Gear Locked condition (FALSE state). |
PositionCamLockStatus | 13 | The axis is not in a Position Cam Locked condition (FALSE state). |
TimeCamLockStatus | 14 | The axis is not in a Time Cam Locked condition (FALSE state). |
MasterOffsetMoveStatus | 15 | The axis is offset (TRUE state). |
CoordinatedMotionStatus | 16 | Sets when the MDAC instruction executes (TRUE state). Clears when the instruction completes (FALSE state). |
TransformStateStatus | 17 | The axis is part of an active transform (TRUE state). |
ControlledByTransformStatus | 18 | The axis is moving because of a transform (TRUE state). |
DirectVelocityControlStatus | 19 | The axis is not under Direct Velocity Control (FALSE state). |
DirectTorqueControlStatus | 20 | The axis is not under Direct Torque Control (FALSE state). |
JogLockStatus | 24 | MAJ is Locked to Master in MDSC Mode (TRUE state). The bit is cleared when a MGS, MGSD, MAS, or MASD is executed. If either the Slave or Master axis (or both) is paused by changing its speed to 0, then the JogLockStatus bit stays set. Master Driven Mode The bit is set when the Lock Direction request is satisfied. The bit is not used when the enumeration is NONE. For the enumerations Immediate Forward Only and Immediate Reverse Only, the JogLockStatus bit is set immediately when the MAJ is initiated. For the enumeration Position Forward Only and Position Reverse Only, the bit is set when the Master Axis crosses the Master Lock Position in the specified direction. The JogLockStatus bit is cleared when the Master Axis reverses direction and the Slave Axis stops following the Master Axis. The JogLockStatus bit is set again when the Slave Axis resumes following the Master Axis. Time Driven Mode The bit is not used when the enumeration is NONE. |
MasterOffsetMoveLockStatus | 26 | Master offset Move is Locked to master in MDSC Mode (TRUE state). |
MaximumSpeedExceeded | 27 | Sets when the maximum axis speed that is specified in the axis configuration is exceeded during a move (TRUE state). Clears when the velocity is reduced below the limit (FALSE state). |
MAJ에 의한 단일 축 상태 비트 변경
병합 | 명령어 실행 시 변경되는 비트 | ||
|---|---|---|---|
비트 이름 | 상태 | 의미 | |
비활성화됨 | JogStatus | TRUE | Axis is Jogging. |
활성화됨 | JogStatus | TRUE | Axis is Jogging. |
MoveStatus | FALSE | Axis is no longer Moving. | |
GearingStatus | FALSE | Axis is no longer Gearing. | |
마스터 구동 속도 제어(Master Driven Speed Control, MDSC) 및 모션 지시 명령 지원
모션 지시 명령은 MDAC 또는 MDCC 명령어에 대한 명령어 트리에서는 사용할 수 없습니다. 시간 구동 모드에서 MAJ를 실행하기 전에 지원되는 프로그래밍 언어 중 하나로 MDAC를 프로그래밍해야 합니다. 이전에 마스터 구동 모드의 MAM 또는 MAJ에서 MDAC를 실행하지 않은 경우 런타임 에러가 발생합니다.
모션 지시 명령은 MAJ에 대한 MDSC 열거형인 속도, 가속도, 감속도 및 저크를 지원합니다.
이벤트 거리 및 계산 데이터는 MAJ 및 모션 지시 명령에 대해 지원되는 파라미터가 아닙니다.
마스터 구동 속도 제어(Master Driven Speed Control, MDSC)와 CIP 축 수동 튜닝 및 모션 생성기
이벤트 거리 및 계산 데이터 파라미터는 MAJ에서 지원되지 않습니다.
예
래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.