모션 축 홈(MAH)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
모션 축 홈(MAH) 명령어를 사용하여 축을 홈 위치로 되돌릴 수 있습니다. 축 구성 도중 능동 또는 수동의 두 가지 호밍 모드를 선택할 수 있습니다. 능동 호밍 시퀀스를 선택하면 축이 구성된 홈 시퀀스 유형을 실행하고 절대 축 위치를 구성합니다. 그러나 수동 호밍을 선택하면 호밍 시퀀스가 실행되지 않으며 축이 홈 위치를 구성하기 위해 다음 마커 펄스를 기다립니다.
아키텍처 및 안전 지원
아키텍처
표준
안전
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
Compact GuardLogix
5380,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
아니요
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
L5K_MAH_LD_avail_v31.png
펑션 블록
이 명령어는 펑션 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MAH(Axis,MotionControl);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
팁: AXIS_CONSUMED는
Compact GuardLogix
5580 및
CompactLogix
5380 컨트롤러에서만 지원됩니다.
유형
팁: AXIS_GENERIC은
ControlLogix
5570 및
GuardLogix
5570 컨트롤러에서만 지원됩니다.
형식
설명
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
태그
작업을 수행할 축의 이름. REF_TO 모션 데이터 유형을 지원하는 컨트롤러의 경우 지원되는 축 피연산자 유형을 등가 REF_TO 유형으로 대체할 수 있습니다.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어 상태 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 구조.
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
MOTION_INSTRUCTION 구조
니모닉
설명
.EN (Enable) Bit 31
렁이 거짓에서 참으로 전환할 경우 설정되며 서보 메세지 전환이 완료되어 렁이 거짓이 될 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
.DN (Done) Bit 29
축 홈이 성공적으로 완료되거나 중단되었을 때 설정됩니다.
.ER (Error) Bit 28
구성되지 않은 축을 지정한 경우 등 명령어가 에러를 감지했음을 나타내도록 설정됩니다.
.IP (In Process) Bit 27
양의 렁 전환 시 설정되며 모션 홈 축이 완료되거나, 중지 명령, 종료 또는 서보 폴트에 의해 종료된 후에 해제됩니다.
.PC (Process Complete) Bit 26
축 홈이 성공적으로 완료되었을 때 설정됩니다.
설명
MAH 명령어는 지정된 축의 절대 위치를 보정하는 데 사용됩니다. 서보 유형으로 구성된 축의 경우 능동, 수동 또는 절대 호밍 모드 구성을 사용하여 축을 홈 위치로 되돌릴 수 있습니다. 피드백만 축의 경우 수동 및 절대 호밍 모드만 사용할 수 있습니다. 절대 호밍 모드를 사용하려면 축에 절대 피드백 장치가 있어야 합니다.
팁: 절대 호밍 모드는 CIP 축에 사용할 수 없습니다. 그러나 성공적인 홈 시퀀스로 절대 위치가 구성됩니다.
CIP 축의 경우에 한해서만 홈 상태 비트 상태가 거짓으로 전환하는 경우 소프트웨어 오버트래블이 비활성화됩니다.
MAH 명령어는 구성된 호밍 시퀀스가 성공적으로 완료되면 HomedStatus 비트를 설정합니다. 이 비트는 절대 기계 참조 위치가 설정되었음을 나타냅니다. 이 비트가 설정되면 소프트웨어 오버트래블 확인 같은 기계 참조가 필요한 작업을 유효하게 사용할 수 있습니다.
비 CIP 드라이브 축 데이터 유형의 경우 다음과 같은 조건에서는 HomedStatus 비트가 해제됩니다.
  • 다운로드
  • 전원 사이클 제어
  • 모션 모듈에 다시 연결
  • 피드백 손실 폴트
  • 종료
호밍 구성 파라미터에 대한 자세한 내용은 모션 축 객체 사양을 참조하십시오.
능동 호밍
축 호밍 모드가 능동으로 구성된 경우 MAH를 시작할 때 물리적 축이 이동 중이 아님을 확인해야 합니다. 축이 이동 중인 경우 에러 코드 22, 축 모션과 함께 MAH에 에러가 발생합니다. 축이 이동 중이 아니라면 먼저 서보 동작을 위해 활성화됩니다. 그런 다음 축이 구성된 홈 시퀀스(즉시, 스위치, 마커 또는 스위치-마커)를 사용하여 홈 위치로 돌아갑니다. 후자의 3가지 홈 시퀀스를 사용하면 축이 구성된 홈 방향으로 조깅된 다음 홈 이벤트의 감지에 따라 위치가 재정의된 후 축이 구성된 홈 위치로 자동으로 이동합니다.
수동 호밍
축 호밍 모드가 수동으로 구성된 경우 MAH 명령어가 다음 인코더 마커 발생 시 물리적 축의 실제 위치를 재정의합니다. 수동 호밍은 피드백만 축을 해당 마커로 보정하는 데 가장 일반적으로 사용되지만 서보 축에서도 사용할 수 있습니다. 수동 호밍은 모션 컨트롤러가 축 모션을 명령하지 않는 점을 제외하고 인코더 마커에 대해 능동 호밍과 동일합니다.
수동 호밍을 시작한 후에는 호밍 시퀀스가 올바르게 완료될 수 있도록 인코더 마커 너머까지 축을 이동해야 합니다. 폐쇄 루프 서보 축의 경우 MAM 또는 MAJ 명령어를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 물리적 피드백만 축의 경우 모션 컨트롤러에 의해 직접적으로 모션을 명령할 수 없으므로 다른 방법을 통해 모션을 명령해야 합니다.
절대 호밍
모션 축 하드웨어가 절대 피드백 장치를 지원할 경우 절대 호밍 모드를 사용할 수 있습니다. 절대 호밍 모드에 유효한 호밍 시퀀스는 "즉시"뿐입니다. 이 경우 절대 호밍 프로세스에서 보고된 절대 피드백 장치의 위치에 구성된 홈 위치를 적용하여 축의 실제 절대 위치를 구성합니다. MAH 명령어를 통해 호밍 프로세스를 실행하기에 앞서 축은 서보 루프가 비활성화된 상태에서 축 대기 상태가 되어 있어야 합니다.
활성 호밍 모드로 구성된 축에서 MAH 명령어를 성공적으로 실행하려면 대상으로 지정된 축을 서보 축 유형으로 구성해야 합니다. MAH 명령어를 성공적으로 실행하려면 대상으로 지정된 축을 서보 또는 피드백만 축으로 구성해야 합니다. 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 명령어에 에러가 발생합니다.
팁: 명령어를 실행하려면 요청을 완료하기 위해 몇 번의 기본 업데이트가 필요하므로 스캔을 여러 번 실행해야 할 수 있습니다. 완료(.DN) 비트는 즉시 설정되지 않고 요청이 완료된 후에만 설정됩니다.
이 전환 명령어에서 명령어를 실행해야 할 때마다 릴레이 래더가 렁-입력-조건을 해제에서 설정으로 전환합니다.
마스터 구동 속도 컨트롤(Master Driven Speed Control, MDSC) 및 MAH 명령어
MDAC 또는 MDCC가 활성화된 경우:
  • MAH가 마스터 축에서 실행되고(IP 전환) 마스터 축이 움직이고 있지 않은 경우 MDAC 또는 MDCC가 활성화된 상태로 유지됩니다. MAH가 실행된(IP 전환) 상태에서 MDAC 또는 MDCC가 활성화되면 슬레이브가 이동합니다.
  • MAH가 마스터 축에서 실행되고(IP 전환) 마스터 축이 움직이고 있는 경우 MAH에 에러가 발생합니다. MDAC 또는 MDCC 상태는 변경되지 않고 유지됩니다.
  • MAH가 슬레이브 축에서 실행되고(IP 전환) 슬레이브 축이 움직이고 있지 않은 경우 MDAC 또는 MDCC가 취소됩니다.
  • 슬레이브 축이 MDSC 구동 또는 시간 구동 모드에러 움직이고 있는 동안 MAH가 슬레이브 축에서 실행되면(IP 전환) MAH에 에러가 발생합니다. MDAC 또는 MDCC의 상태는 변경되지 않고 유지됩니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 축 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓임을 참조하고 이어서 렁이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표의 사후 스캔을 참조하십시오.
에러 코드
모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
확장 에러 코드
확장 에러 코드는 여러 명령어에 일반적인 에러 코드에 대한 추가 명령어 관련 정보를 제공합니다. 모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
MAH 명령어가 서보 메세지 실패(12) 에러 메시지 또는 잘못된 호밍 구성(41)을 수신할 경우 다음 확장 에러 코드를 사용하여 문제를 찾아낼 수 있습니다.
관련 에러 코드(십진수)
확장 에러 코드(십진수)
의미
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
요청에 따라 프로세스 종료됨(1)
홈 실행 후 드라이브 종료/비활성화 명령어, 모션 정지 명령어 또는 홈 취소를 요청하는 프로세서 변경이 실행되었습니다.
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
리소스 없음(2)
요청을 완료하는 데 필요한 메모리 리소스가 부족합니다. (SERCOS)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
객체 모드 충돌(12)
축이 종료되었습니다.
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
권한 거부됨(15)
활성화 입력 스위치에 에러가 발생했습니다. (SERCOS)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
장치의 상태가 잘못되었음(16)
위치 재정의, 홈, 등록 2는 상호 배타적이며(SERCOS), 장치 상태가 잘못되어 작동하지 못합니다. (SERCOS)
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
홈 시퀀스(4)
홈 시퀀스는 홈 모드와 호환되지 않습니다.
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
영 홈 속도(6)
홈 속도는 영일 수 없습니다.
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
영 홈 반환 속도(7)
홈 반환 속도는 0일 수 없습니다.
에러 코드 54 – 최대 감속도 값이 0인 경우 확장 에러에서 양수(0-n)가 반환되면 좌표 시스템의 문제 있는 축을 지칭합니다. 좌표 시스템 속성의 일반 탭으로 이동하여 축 그리드의 괄호([ ]) 열을 아래를 보고 최대 감속도 값이 0인 축을 확인합니다. 문제의 축 옆에 있는 줄임표 단추를 클릭하여 축 속성 화면에 액세스합니다. 다이내믹 탭으로 이동하여 최대 감속도 값을 적절히 변경합니다. 확장 에러 번호가 -1이라면 좌표 시스템의 최대 감속도 값이 0이라는 의미입니다. 좌표 시스템 속성의 다이내믹 탭으로 이동하여 최대 감속도 값을 수정합니다.
상태 비트
MAH에 의한 단일 축 상태 비트 변경
비트 이름
상태
의미
HomingStatus
참 (TRUE)
축이 호밍 중입니다.
JogStatus
거짓 (FALSE)
축이 더 이상 조깅되지 않습니다.*
MoveStatus
거짓 (FALSE)
축이 더 이상 이동하지 않습니다.*
GearingStatus
거짓 (FALSE)
축이 더 이상 기어링 중이 아닙니다.
StoppingStatus
거짓 (FALSE)
축이 더 이상 정지하지 않습니다.
*능동 호밍 시퀀스의 각 부분에서 이러한 비트가 설정되고 해제될 수 있습니다. MAH 명령어는 호밍 시퀀스 중에 이동 및 조그 모션 프로파일 생성기를 사용하여 축을 이동합니다. 다시 말해서 다른 모션 명령어로 인해 이동 또는 조그 모션 프로파일이 중단될 경우 MAH가 시작한 호밍 시퀀스가 성공적으로 완료되는 데 영향을 미칠 수도 있습니다.
수동 호밍 모드를 사용할 경우 MAH 명령어가 호밍 상태 비트를 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal