ASCII 문자열 명령어

ASCII 문자열 명령어를 사용하여 ASCII 문자의 문자열을 수정 및 작성합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
펑션 블록
사용할 수 없음
실행할 작업:
사용할 명령어:
문자열에 종료 문자 또는 구분 기호를 추가합니다.
CONCAT
문자열에서 문자를 삭제합니다(예: 문자열에서 머리글 또는 제어 문자 제거).
DELETE
하위 문자열의 시작 문자를 결정합니다.
FIND
문자열에 문자를 삽입
INSERT
문자열에서 문자를 추출합니다.
MID
다음 명령어를 사용하여 ASCII 문자를 비교하거나 변환할 수도 있습니다.
실행할 작업:
사용할 명령어:
문자열을 다른 문자열과 비교합니다.
CMP
문자가 특정 문자와 같은지 확인합니다.
EQ
문자가 특정 문자와 같지 않은지 확인합니다.
NE
문자가 특정 문자보다 크거나 같은지 확인합니다.
GE
문자가 특정 문자보다 큰지 확인합니다.
GT
문자가 특정 문자보다 작거나 같은지 확인합니다.
LE
문자가 특정 문자보다 작은지 확인합니다.
LT
INT, DINT 또는 REAL 태그의 바이트를 다시 정렬합니다.
SWPB
문자열 배열에서 문자열을 찾습니다.
FSC
문자를 SINT, INT, DINT 또는 REAL 값으로 변환합니다.
STOD
문자를 REAL 값으로 변환합니다.
STOR
SINT, INT, DINT 또는 REAL 값을 ASCII 문자의 문자열로 변환합니다.
DTOS
REAL 값을 ASCII 문자의 문자열로 변환합니다.
RTOS
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal