ASCII 변환 명령어
ASCII 변환 명령어를 사용하여 데이터를 ASCII 문자의 문자열로 변환하거나 그 반대로 변환합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
펑션 블록
사용할 수 없음
변환할 항목 | 사용할 명령어: |
|---|---|
정수 값의 ASCII 표현을 SINT, INT, DINT 또는REAL 값으로 변환할 경우(예: 저울 또는 다른 ASCII 장치의 값을 정수로 변환하여 로직에서 이를 사용할 경우) | STOD |
부동 소수점 값의 ASCII 표현을 REAL 값으로 변환할 경우(예: 저울 또는 다른 ASCII 장치의 값을 REAL 값으로 변환하여 로직에서 이를 사용할 경우) | STOR |
SINT, INT, DINT 또는 REAL 값을 ASCII 문자의 문자열로 변환할 경우(예: MessageView™ 터미널로 전송할 수 있도록 변수를 ASCII 문자열로 변환할 경우). | DTOS |
REAL 값을 ASCII 문자의 문자열로 변환할 경우(예: MessageView 터미널로 전송할 수 있도록 변수를 ASCII 문자열로 변환할 경우). | RTOS |
ASCII 문자의 문자열을 대문자로 변환할 경우(예: 배열에서 검색할 수 있도록 작업자가 입력한 항목을 모두 대문자로 변환할 경우). | UPPER |
ASCII 문자의 문자열을 소문자로 변환할 경우(예: 배열에서 검색할 수 있도록 작업자가 입력한 항목을 모두 소문자로 변환할 경우). | LOWER |
다음 명령어를 사용하여 ASCII 문자를 비교하거나 조작할 수도 있습니다.
실행할 작업: | 사용할 명령어: |
|---|---|
문자열의 끝에 문자를 추가 | CONCAT |
문자열에서 문자 삭제 | DELETE |
하위 문자열의 시작 문자를 결정합니다. | FIND |
문자열에 문자를 삽입 | INSERT |
문자열에서 문자를 추출합니다. | MID |
INT, DINT 또는 REAL 태그의 바이트를 다시 정렬합니다. | SWPB |
문자열을 다른 문자열과 비교합니다. | CMP |
문자가 특정 문자와 같은지 확인합니다. | EQ |
문자가 특정 문자와 같지 않은지 확인합니다. | NE |
문자가 특정 문자보다 크거나 같은지 확인합니다. | GE |
문자가 특정 문자보다 큰지 확인합니다. | GT |
문자가 특정 문자보다 작거나 같은지 확인합니다. | LE |
문자가 특정 문자보다 작은지 확인합니다. | LT |
문자열 배열에서 문자열을 찾습니다. | FSC |
의견을 작성 부탁드립니다.