소문자(Lower Case, LOWER)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
LOWER 명령어는 문자열의 알파벳 문자를 소문자로 변환합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
LOWER_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
LOWER(Source,Dest);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
Source
문자열
태그
소문자로 변환할 문자를 포함하는 태그
Destination
문자열
태그
소문자로 문자를 저장하는 태그
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
설명
LOWER 명령어는 Source의 모든 문자를 소문자로 변환하고 Destination에 결과를 저장합니다.
  • ASCII 문자는 대소문자가 구분됩니다. 대문자 A($41)는 소문자 a($61)와 동일하지 않습니다.
  • 작업자가 ASCII 문자를 직접 입력할 경우 비교하기 전에 문자를 모두 대문자 또는 소문자로 변환하십시오.
Source 문자열에서 문자가 아닌 문자는 변경되지 않습니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
N/A
렁-입력-조건이 참임
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건
Action
사전 스캔
이전 래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
이전 래더 다이어그램 표의 렁-입력-조건이 참을 참조하십시오.
사후 스캔
이전 래더 다이어그램 표의 사후 스캔을 참조하십시오.
예
특정 항목에 대한 정보를 찾기 위해 작업자가 항목 번호를 ASCII 터미널에 입력합니다. 컨트롤러가 터미널에서 입력을 읽은 후에(terminal_read가 설정 됨), LOWER 명령어는 item_number의 문자를 모두 소문자로 변환하고 결과를 item_number_lower_case에 저장합니다. 그런 다음 후속 렁은 배열에서 item_number_lower_case의 문자와 일치하는 문자를 검색합니다.
래더 다이어그램
LOWER_LD_avail_v31
구조화된 텍스트
IF terminal_read THEN
LOWER(item_number,item_number_lower_case);
terminal_read := 0;
END_IF;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal