고급 연산 명령어

고급 연산 명령어에는 다음 명령어가 포함됩니다.
래더 다이어그램 및 함수 블록
구조화된 텍스트
실행할 작업:
사용할 명령어:
값의 자연 로그를 구할 경우
LN
값의 로그 밑수 10을 구할 경우
LOG
값을 다른 값의 제곱으로 올릴 경우
EXPT
데이터 유형을 혼합하면 정확도 및 반올림 에러가 발생할 수 있으며 명령어 실행이 오래 걸릴 수 있습니다. 결과가 잘렸는지 확인하려면 S:V 비트를 확인하십시오.
볼드체
데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.
고급 연산 명령어는 렁-입력-조건이 참인 경우 명령어가 스캔될 때마다 한 번 실행됩니다. 명령어를 한 번만 평가하려면 ONS 명령어를 사용하여 연산 명령어를 트리거합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal