로그 밑수 10(Log Base 10, LOG)
이 표에는 이 명령어를 지원하는 컨트롤러 및 응용 프로그램이 나와 있습니다.
아키텍처 | 표준 응용 프로그램 | 안전 응용 프로그램 |
|---|---|---|
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 | 아니요 |
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 예 | 예 |
로그 밑수 10(Log Base 10, LOG) 명령어는 Source의 로그 밑수 10를 구하고 결과를 대상에 저장합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

함수 블록 다이어그램
함수 블록 다이어그램은 다음 요소를 지원합니다.
FBD 블록

FBD 함수
팁:
FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.

구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
팁:
동일한 결과를 계산하려면 식에서 LOG를 연산자로 사용하세요. 스트럭쳐드 텍스트 내에서 식의 구문과 할당에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환 항목을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | 즉시 태그 | 명령어가 로그를 구하는 값입니다. |
Destination | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | 태그 | 명령어의 결과를 저장할 태그. |
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
LOG | FBD_MATH_ADVANCED | 태그 | LOG 구조 |
FBD_MATH_ADVANCED 구조
입력 구성원 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | 활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다. 기본값은 참입니다. |
Source | REAL | 명령어가 로그를 구하는 값입니다. |
출력 구성원 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | 명령어가 활성화되었을 때 폴트 없이 실행되었는지를 나타냅니다. |
Dest | REAL | 명령어의 결과. |
FBD 함수
팁:
FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
입력 피연산자(왼쪽 핀) | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 설명 |
|---|---|---|
Source | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | 이 값의 로그를 구할 값입니다. |
출력 피연산자(오른쪽 핀) | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 설명 |
|---|---|---|
Dest | REAL LREAL | 함수의 결과. |
설명
LOG 명령어는 Source의 로그 밑수 10를 구하고 결과를 Destination에 저장합니다. Source는 0보다 커야 하며 그렇지 않으면 마이너 폴트가 발생합니다.
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러 | 연산 상태 플래그에 영향 |
|---|---|
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 조건부 |
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 |
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트에 대해서는 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. Dest = Source의 로그 밑수 10의 값. |
사후 스캔 | N/A. |
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
EnableIn이 거짓임 | EnableOut을 EnableIn으로 설정합니다. |
EnableIn이 참임 | Dest = Source의 자연 로그 값. 오버플로가 발생하는 경우 EnableOut을 거짓으로 해제합니다. 그렇지 않으면 EnableOut을 참으로 설정합니다. |
명령어 최초 스캔 | N/A |
명령어 최초 실행 | N/A |
사후 스캔 | N/A |
FBD 함수
팁:
FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
정상 스캔 | Dest = Source의 로그 밑수 10의 값. |
명령어 최초 실행 | N/A |
명령어 최초 스캔 | N/A |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

함수 블록 다이어그램
FBD 블록

FBD 함수

구조화된 텍스트
result := LOG(value);
의견을 작성 부탁드립니다.