도메인 변경 방지

Stratix® 4300
Remote Access
라우터는 설치 관리자와 최종 사용자를 원치 않는 무단 도메인 변경 시도로부터 보호하기 위해
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
의 보안 표준을 준수합니다.
이는 장치가 등록되어 등록 정보가 서버에 저장되고 나면 해당 장치 등록 도메인을 변경할 수 없음을 의미합니다. 이러한 이유로, 장치는 도메인에서 완전히 제거되기 전까지 해당 도메인에 등록된 상태로 유지됩니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 장치 이동 및 제거 항목을 참조하십시오.
무단 도메인 변경 시도가 있는 경우 보안 차단이 작동되어 라우터가 도메인에 등록되는 것을 막고
장치 등록
도구에서 오류 메시지를 반환합니다.

복원 작업

보안 차단 후 라우터 작동을 복원하려면 기술 지원 팀에 문의하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal