장치 이동 및 제거
도메인에 연결된 장치는 필요에 따라 삭제하거나 다른 도메인으로 옮길 수 있습니다.
도메인에서 장치를 삭제하는 방법:
- 및 에 액세스합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 오른쪽 창에서 장치 아이콘을 한 번 클릭한 다음 해당 장치 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴가 열립니다.
- 컨텍스트 메뉴에 표시된 작업 중에서이동또는제거를 선택합니다.
노트:
삭제한 장치는 새 도메인에 등록할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 도메인 변경 방지 항목을 참조하십시오.
장치를 삭제하면 다음번에 서버에 연결할 때 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 이름과 암호는 도메인에 연결하는 데 필요한 정보입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.