OptixEdge™
OptixEdge™
OptixEdge™
는 컨트롤 시스템에 연결하고, 데이터를 수집 및 분석하며, 이러한 데이터를 클라우드로 전송하도록 설계된 고급 Edge 게이트웨이입니다. 이 데이터는 웹 브라우저를 통해 로컬에서도 액세스할 수 있어 데이터 관리 및 액세스 가능성에 유연성을 제공합니다. OptixEdge™
는 산업 환경에서 운영 효율성과 보안을 높이기 위해 강력한 데이터 수집 및 원격 액세스 솔루션을 제공하도록 엔지니어링되었습니다.OptixEdge™
게이트웨이에는 무료 FactoryTalk Remote Access
Runtime Pro 자격이 제공됩니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
OptixEdge™
의 주요 기능은 다음과 같습니다.- 데이터 수집 및 분석: 데이터를 수집하고 분석하며, Edge/HMI 응용 프로그램을 통해 데이터를 클라우드로 전송하여 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 원격 지원: 임베디드 디지털 I/O를 통해 원격 지원을 제공하여 보안을 강화합니다.
- 컨테이너화된 응용 프로그램: Docker 컨테이너 호스팅을 통해 임베디드 기능을 확장하여 응용 프로그램 관리 및 배포를 효율적으로 수행합니다.
- 네트워크 호환성: LAN과 WAN 모두에 액세스할 수 있고, Rockwell Automation 및 타사 컨트롤러와 호환되며, 다양한 플랜트 응용 프로그램에 적합합니다.
- 구성 Tools: Runtime 구성을 위한OptixEdge™마법사 응용 프로그램을 포함하며, 사용자 지정 응용 프로그램 개발을 지원합니다.
- 네트워킹 기능: NAT, 라우팅 규칙 구성, 인터넷 공유 등 네트워킹 기능을 Stratix 4300 Remote Access 라우터 와 유사하게 제공합니다.
노트:
장치 System Manager에 대해 자세히 알아보려면 다음 사용 설명서를 다운로드하십시오. OptixEdge
의견을 작성 부탁드립니다.