도메인 하위 폴더 생성
도메인 하위 폴더
생성도메인 하위 폴더는
지정된 관리자가 관리할 수 있으며, 제한된 사용자 그룹만 액세스할 수 있습니다. 이는 FactoryTalk® Remote Access™
Manager
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 조직, 도메인 및 도메인 하위 폴더 및 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.
도메인 하위 폴더를
생성하려면 다음과 같이 진행합니다.- 관리자 계정을 사용해에 로그인합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 섹션에 액세스합니다.
- 리소스 추가(원 안의 더하기 기호) 버튼과폴더 생성을 차례로 선택합니다.
- 새로 만든 폴더를 관리할 사용자 계정이 있으면 추가합니다.
- 관리자 계정은 해당 폴더에 대한관리자권한이 있어야 합니다.
로컬 참여자가
FactoryTalk® Remote Access™
Manager에 로그인하는 경우 자신에게 접근 권한이 부여된 도메인 하위 폴더로만 작업할 수 있습니다. 도메인 관리자가 생성한 다른 폴더는 볼 수 없습니다. 그러나 관리하는 폴더 내에서는 필요에 따라 그룹, 장치 및 추가 도메인 하위 폴더를 추가할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.