서비스형 런타임 구성
FactoryTalk Optix Runtime 도구를 설치하고 구성하여 서비스형 런타임 모드에서
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 시작합니다.- FactoryTalk Optix Runtime 도구 설치 중:
- 사용자 지정을 선택합니다.
- FactoryTalk Optix Runtime 도구을(를) 확장합니다,VERSION여기서VERSION은(는) FactoryTalk Optix Runtime 도구 버전입니다.
- FactoryTalk Optix를 서비스로 실행을 선택합니다.
팁: 기본 런타임 응용 프로그램 모드와 서비스형 런타임 모드 사이에서 런타임 모드를 변경하려면 FactoryTalk Optix Runtime 도구를 다시 설치해야 합니다.자세한 내용은 Windows 장치에 런타임 도구 설치 항목을 참조하십시오. - 서비스형 런타임 모드에서 응용 프로그램을 대상 장치에 배포합니다.자세한 내용은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.