서비스형 런타임

배포된
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을(를) Windows 서비스로 실행합니다.

개요

서비스형 런타임 모드에서는 사용자가 로그인할 필요 없이
FactoryTalk Optix
이(가) 배포된 응용 프로그램을 Windows 서비스로 실행합니다. 서비스는 런타임 장치가 시작될 때 시작되고 배포된 응용 프로그램을 자동으로 실행합니다.
서비스형 런타임 모드는 웹 프레젠테이션 엔진이 있는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
만 지원합니다. 웹 브라우저를 통해 이러한 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 응용 프로그램에 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 필요하지 않은 경우 웹 프레젠테이션 엔진 없이도 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.
팁: 자세한 내용은 FactoryTalk Optix 도움말의
프레젠테이션 엔진
을 참조하십시오.

배포

서비스형 런타임 모드의
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
은
C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService
에 배포됩니다
이더넷 IP를 통해 런타임 장치에 연결할 수 있는 장치에서 서비스형 런타임 모드의 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다.
중요:
Rockwell Automation
에서는
FactoryTalk Optix Studio
및 FactoryTalk Optix Runtime 도구를 통해 서비스형 런타임 모드에서 실행되는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포할 것을 권장합니다. 이 권장 사항을 따르면 모든 액세스 권한이 올바르게 구성되도록 하는 데 도움이 됩니다.
자세한 내용은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.

설치

서비스형 런타임 모드를 사용하려면
FactoryTalk Optix를 서비스로 실행
옵션을 선택한 상태로 런타임 장치에 FactoryTalk Optix Runtime 도구를 설치합니다. 자세한 내용은 서비스형 런타임 구성 항목을 참조하십시오.
팁: 기본 런타임 응용 프로그램 모드와 서비스형 런타임 모드 사이에서 런타임 모드를 변경하려면 FactoryTalk Optix Runtime 도구를 다시 설치해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal