MQTT 클라이언트 추가
MQTT 브로커와의 연결을 활성화하도록 MQTT 클라이언트 노드를 구성하십시오.
- 프로젝트 보기에서MQTT를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성에서MQTT 클라이언트설정을 구성합니다.
- 브로커 주소
- 연결할 브로커의 주소입니다.
- 포트
- 통신 포트 번호입니다.
- ClientID
- 서버에서 고유한 클라이언트 식별자입니다.
- SSL/TLS 활성화됨
- FT Optix MQTT 클라이언트와 MQTT 브로커 간의 보안 연결을 활성화합니다. 활성화되면 MQTTS 프로토콜이 사용됩니다.
- 브로커 인증서 유효성 검사
- MQTT 브로커 인증서의 검증 프로세스를 활성화 또는 비활성화합니다. SSL 인증서 확인 프로세스 중에FactoryTalk OptixMQTT 클라이언트는 브로커 인증서의 디지털 서명을 확인하여 인증서가 신뢰할 수 있는 인증 기관(CA)에서 발급된 것인지 확인합니다. 또한 클라이언트는 인증서가 만료되지 않았는지도 확인합니다.
- CA 인증서 파일
- MQTT 브로커의 서버 인증서에 서명한 인증 기관 인증서입니다. SSL/TLS가 활성화된 경우 브로커와의 보안 연결을 설정하는 데 필요합니다. 다음 디렉터리에 위치해야 합니다.\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- 클라이언트 인증서 파일
- FactoryTalk OptixMQTT 클라이언트 인증서입니다. 서버 인증서가 서버를 식별하는 것처럼 클라이언트 인증서는 클라이언트를 식별합니다. 이 속성을 비워 두면 인증에는 브로커 인증서만 사용됩니다. 다음 디렉터리에 위치해야 합니다.\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- 클라이언트 개인 키 파일
- FactoryTalk OptixMQTT 클라이언트 개인 키입니다. 다음 디렉터리에 위치해야 합니다.\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- 사용자 ID 유형
- MQTT 브로커에 액세스할 때 사용자를 지정합니다.
- 익명- 로그온이 필요하지 않으며, 익명의 사용자로 서버에 액세스합니다
- 사용자 이름/암호- 로그온을 위한 사용자 이름과 암호 조합을 지정합니다.사용자 이름및암호는 MQTT 브로커에 대해 구성된 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
프로젝트 보기
의 MQTT
폴더에 MQTT 클라이언트
개체가 나타납니다.- MQTT 게시자 및 MQTT 구독자를 추가합니다. 다음을 참조하십시오.
mqtt client
의견을 작성 부탁드립니다.