MQTT 게시자 추가

MQTT 브로커가 정의한 주제에 메시지를 게시하도록 MQTT 게시자를 구성합니다. 해당 주제를 구독하는 모든 MQTT 클라이언트는 메시지를 수신합니다.
팁: 이 게시자는 스칼라 변수만 지원합니다. 배열, UDT 및 기타 비스칼라 변수는 지원되지 않습니다.
  1. 프로젝트 보기에서
    MQTT
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    MQTT 게시자
    를 선택합니다.
  2. 에서 다음을 구성합니다.
    샘플링 모드
    • 없음
      - 자동 기록이 비활성화됩니다. 샘플 메서드를 호출하여 기록할 수 있습니다.
    • 정기적
      - 선택한 모든 변수의 값을 정기적으로 기록합니다.
    • 값 변경
      - 이전 샘플링 이후 변경된 선택된 변수의 값만 정기적으로 기록합니다.
    샘플링 기간
    주기적 모드에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 시간 간격(밀리초).
    풀링 시간
    값 변경 모드에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 시간 간격(밀리초).
    폴더
    해당 값이 브로커로 전송될 변수가 포함되어 있는 폴더입니다. 폴더 노드는 세션 기반 개체가 아닌 전역 개체여야 합니다.
    주제
    게시자가 메시지를 전송하는 MQTT 주제입니다.
    QoS
    MQTT QoS(서비스 품질),. 특정 메시지에 대한 전달 보장(0, 1, 2)을 정의합니다.
    0
    - 최대 한 번(메시지가 손실될 수 있음).
    1
    - 최소 한 번(메시지 전달을 보장하지만 메시지가 중복될 수 있음).
    2
    - 정확히 한 번(메시지가 중복 없이 한 번 전달되도록 보장함).
    유지
    주제에 대한 읽기 메시지 유지를 활성화 또는 비활성화합니다.
프로젝트 보기
MQTT
폴더에
MQTT 게시자
개체가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal