MQTT 구독자 추가
정의된 주제에 대해 MQTT 브로커에서 메시지를 구독하도록 MQTT 구독자를 구성합니다. 클라이언트가 특정 주제를 구독하면 클라이언트는 브로커가 해당 주제에 대해 전달하는 모든 메시지를 수신합니다.
팁:
구독자는
FactoryTalk®Optix™
지원되는 형식을 사용하는 다른 클라이언트 및 다른 클라이언트로부터 변수를 수신할 수 있습니다.- 프로젝트 보기에서MQTT 클라이언트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성에서 로 이동하여 다음을 구성합니다.
- 구독
- 기본 JSON 구독- 예상 페이로드 형식은 기본 JSON입니다. 구독자가 페이로드 값으로 수정할 변수가 있는 폴더를 정의해야 합니다.일반 텍스트 구독- 예상 페이로드 형식은 일반 텍스트입니다.쓸 변수를 정의하고 구독자가 페이로드 값으로 수정할 변수에 대한 동적 링크를 추가해야 합니다.
- 주제
- 구독할 브로커의 단일 주제입니다.
- QoS
- MQTT QoS(서비스 품질),. 특정 메시지에 대한 전달 보장(0, 1, 2)을 정의합니다.0- 최대 한 번(메시지가 손실될 수 있음).1- 최소 한 번(메시지 전달을 보장하지만 메시지가 중복될 수 있음).2- 정확히 한 번(메시지가 중복 없이 한 번 전달되도록 보장함).
프로젝트 보기
의 MQTT
폴더에 구성된 MQTT 구독자
개체가 나타납니다.의견을 작성 부탁드립니다.