도면
도면 개체를 사용하여 응용 프로그램 인터페이스에 도형과 이미지를 추가합니다.
개체 | 설명 |
---|---|
런타임 시 표시되는 직사각형 또는 정사각형입니다. 직사각형을 사용하여 버튼을 만들거나 다른 관련 개체를 그룹화할 수 있습니다. 직사각형 또는 정사각형 그리기 항목을 참조하십시오. | |
런타임 시 표시되는 타원 또는 원입니다. 타원을 사용하여 버튼을 만들거나 다른 관련 개체를 그룹화할 수 있습니다. 타원 또는 원 그리기 항목을 참조하십시오. | |
PNG , JPG , JPEG , BMP 또는 SVG 이미지. 예를 들어, 로고입니다. | |
입력 값에 따라 여러 이미지 상태를 가질 수 있는 개체입니다. 각 이미지 상태는 다른 이미지를 참조할 수 있으며 특정 불투명도를 가질 수 있습니다. 입력 값이 이미지 상태와 일치하지 않으면 기본값이 사용됩니다(첫 번째 정의된 상태). | |
SVG Tiny 1.2 이미지로, 개별 이미지 부분의 속성을 디자인 타임 또는 런타임 시 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 경보는 이미지의 특정 부분이 빨간색이 되도록 트리거할 수 있습니다. | |
라인 | 그릴 수 있고 모양을 사용자 지정할 수 있는 선입니다. 라인 그리기 항목을 참조하십시오. |
폴리라인 | 런타임 시 선택할 수 있고 모양을 사용자 지정할 수 있는 폴리라인과 다각형입니다. 폴리라인 또는 다각형 그리기 항목을 참조하십시오. |
drawing
의견을 작성 부탁드립니다.