다중 상태 이미지
입력 값에 따라 여러 이미지 상태를 가질 수 있는 개체입니다. 각 이미지 상태는 다른 이미지를 참조할 수 있으며 특정 불투명도를 가질 수 있습니다. 입력 값이 이미지 상태와 일치하지 않으면 기본값이 사용됩니다(첫 번째 정의된 상태).
예제
상태 0: 불투명도 100%

상태 1: 불투명도 50%

상태 3: 불투명도 25%

multistate
multistate image
의견을 작성 부탁드립니다.