도면 도구

도면 도구를 사용하여 런타임 시 표시되는 사용자 지정 개체를 만들 수 있습니다.
도면 도구를 사용하여 다음과 같은 자유형 및 1차원 개체를 그립니다.
  • 직사각형과 사각형
  • 타원과 원
  • 폴리라인과 다각형
기본적으로 각 도면 개체에는 메서드를 추가할 수 있는
MouseDown 이벤트
MouseUp 이벤트
가 있습니다.
그리는 과정에서 도면이 눈금에 스냅되지 않도록 하려면
눈금 설정
에서
눈금에 맞춤
을 선택 취소합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal