빠른 시작 프로젝트

FactoryTalk Optix Studio
기능을 시연하는 샘플 HMI
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 개발, 컴파일 및 실행합니다.
팁:
  • 개발 컴퓨터에서 클라이언트 에뮬레이터를 사용하여 프로젝트를 실행하려면
    실행
    을 선택하여 응용 프로그램을 테스트합니다.
  • S
    를 누르거나 도구 모음에서
    저장
    을 선택하여 변경 사항을 주기적으로 저장합니다.
  • 완료된 프로젝트를 다운로드하고, 추출하고, 열어 구성 요소와 설정을 조사할 수 있습니다. QuickStart.zip
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 기본 창 구성 및 브랜딩:
    사용자 지정 제목과 로고가 있는 빈 기본 창
  3. 패널 및 탭 기반 탐색 구성:
    빈 패널이 있는 탐색 패널
  4. 동적 그래픽 개체 구성:
    동적 그래픽 개체가 있는 Page1 패널
  5. 변수 구성 및 온도 컨트롤 추가:
    동적 그래픽 개체 및 온도 컨트롤이 있는 Page1 패널
  6. 레시피 구성:
    레시피 편집기가 있는 Page4 패널
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal