경보를 시뮬레이션하도록 스위치 구성

Motor1 경보를 시뮬레이션하는 스위치를 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    Page2 (type)
    를 두 번 클릭합니다.
  2. Page2 (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    스위치
    를 선택합니다.
  3. 속성
    에서
    선택됨
    Motor1Alarm
    변수 간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
  4. 편집기에서
    스위치1
    을 원하는 대로 정렬합니다.
Page2 하단에서 경보를 시뮬레이션하도록 전환
런타임에 스위치를 전환하여 경보를 트리거합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal