기본 창 구성
기본 창에는
FactoryTalk Optix Studio
의 디자인 타임과 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 런타임 시 표시되는 모든 그래픽 요소가 포함되어 있습니다.- 프로젝트 보기에서UI를 확장하고MainWindow (type)를 두 번 클릭합니다.편집기에 기본 창 영역이 표시됩니다. 기본 창에는 그래픽 요소가 포함되어 있지 않습니다.
- 속성에서너비를1080으로,높이를600으로 설정합니다.기본 창의 초기 크기는 이제1080 x 600입니다. 런타임 시 언제든지 기본 창의 크기를 조정할 수 있습니다.팁: 응용 프로그램을 화면 해상도에 맞게 만들려는 경우너비및높이값을 다르게 설정할 수 있습니다. 또는,전체 화면을True으로 설정할 수 있습니다. 하지만 기본값인거짓설정을 사용하면 응용 프로그램 개발과 미리 보기가 더 쉽습니다.편집기에서 크기가 조정된 비어 있는 기본 창
- (선택 사항) 응용 프로그램 창을 다른 창 위에 띄우려면항상 맨 위로를True으로 설정합니다.
- (선택 사항)캡션을 설정하여 응용 프로그램 창에 대한 제목을 사용자 지정합니다.예를 들어, 기본 창 제목을 바꾸려면캡션을Quick start application으로 설정합니다.
사용자 지정 캡션이 있는 비어 있는 기본 창

의견을 작성 부탁드립니다.